• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4K×2K电视是否真能提升LED产业需求?

来源:EEWORLD
时间:2014-01-08

2014年1月7日,随着高解析度电视的发展势头越来越猛,市场对LED芯片和配套的需求也随之增强。而高解析度电视在中国,比如4K×2K电视已经成为中国电视市场的一大热门。为此,一些面板厂商如群创(Innolux)和华星光电(China Star)开发了4K×2K面板,而一些电视品牌厂商如创维(Sky worth)和海尔(Haier)正在开发高端高解析度电视机。在这种情况下,面板厂商和电视厂商都要求减少背光屏厚度,然而背光模組制造商不得不在成本和厚度中权衡。

由于4K×2K面板的透光率较差,因此背光模組设计者必须使用更大或更亮的LED芯片以达到面板的亮度规格。根据NPD DisplaysearchLED背光源季度研究报告Quarterly LED Backlight Report指出,现在99%的4K×2K面板都是側入型背光模组,而这种情况将持续至2017年。

图一、2012-2017年4K×2K电视背光模组側入型及直下型使用对比(单位:百万片)

然而在2013年,直下型背光模组越来越受欢迎。因为直下型背光模组使用具有高电流、超频的LED芯片以获得更高亮度,其成本与側入型背光模组相同。所以,如果电视背光源的亮度相同,4K×2K电视是否真正能为LED产业带来新的需求呢?

如下图所示,2013年普通电视的LED芯片需求量在其总需求中占59.6%。随着越来越多的电视厂商使用直下型背光模组,至2017年普通电视在LED显示应用中的需求量将降至53.8%。不过4K×2K电视的需求将从2014年的0.3%增至2017年的22.7%。因此,LED芯片需求量将从2013年的12亿5,200万片增至2017年的57亿3,800万片。

图二、2012-2017年4K×2K电视LED芯片需求量与普通电视LED芯片需求量对比

高分辨率面板为了保持与普通面板相同的亮度,其LED芯片数必须是原始面板的1.2-1.3倍。

但是由于亮點问题,側入型背光模组无法像直下型背光模组一样减少很多LED芯片数量。因此为了提高亮度,側入型背光模组将把长边改成短边,但不会使用過載電流驅動。

中国LCD电视面板厂商(特别是4K×2K面板厂商)正通过提高产能和产量来改变中国面板市场格局。中国是全球且发展速度快的电视市场。4K×2K产品在中国市场广受欢迎,而且中国电视厂商将4K×2K电视作为主要产品推广。因此,电视背光屏必须越薄越好,而側入型背光是4K×2K电视中的背光设计。目前,越来越多的LED厂商将目标瞄准中国市场,而且所有新技术都出现在中国市场中,比如BMS(背光模组系统)业务模式,3D,4K×2K以及将来可能出现的高色域。

由于4K×2K电视需求仍在继续增长,LED背光源市场将仍有发展空间。

NPDDisplaysearch预测在即将到来的中国农历新年中4K×2K电视销量将有所提升,这将有助于消耗2013年四季度生产过剩的LED芯片,然而也将加剧LED厂商间的价格战。

NPDDisplaysearch下一期的季度LED背光源报告Quarterly LEDB acklight Report将继续紧密关注这些发展动态,并将提供可靠的主流背光模組成本及架构。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻