处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

千元打造别墅防盗报警系统方案

千元打造别墅防盗报警系统方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-06

【导读】用千元即可打造一套别墅安防系统,你相信吗?随着家庭安防市场的逐渐普及,越来越多的家庭安防产品得到关注。今天,我们介绍一款安全防盗产品,应用在别墅安防系统中。 仅千元就可打造别墅安全保障。

夜狼YL-007M2G是一款定位于别墅的防盗报警器,该产品支持2个有线防区,和100个无线防区,如果将所有的防区都布控好,显然这将是一套零死角的防盗解决方案。这款报警主机可预设5组报警电话,预设5组短信电话,触发报警时可将报警信息发送给主人。在布防方面,其支持3组定时布防和3组定时撤防。在硬件设计方面,采用了电容式按键触控,全新设计、时尚美观;全程语音提示,操作简单。这款报警主机标配1个无线门磁、1个红外探测器和两个遥控器,别墅需要更多的配套探测设备,也可配对使用。

外观特点

YL-007M2G这款产品在设计上迎合了目前市面上流行的元素,镜面玻璃,呼吸灯指示等。主要针对一些既有防盗报警的需求,同时又对产品的外形有较高要求的年轻时尚的客户群。

夜狼YL-007M2G
产品功能

采用全新音频方案,支持双语言语言(一键切换);
支持10个RF ID识别卡,可刷卡撤防及控制继电开关;
20秒录音,可本地及远程留言;
面板拨号功能;
支持本机/短信/电话DIMF设置系统参数;
2个有线防区(自适应模式),10个遥控器,100个无线防区及支持防区低电提醒/放拆报警;
支持中英文报警短信及部分防区报警短信自定义;
支持主机电源监测,上电/掉电/低电短信提醒;
具有主机放拆与无线RF发射功能;

产品特点:

YL-007M2G设有SOS紧急求救按钮,与水晶按键同具有夜视光功能,遭遇险情时,在黑暗中也能迅速的完成报警;
支持2个有线防区和100个无线防区,随心所想,随处设防,一切难逃YL-007M2G的“慧眼”,一切尽在掌控之中;
采用全新的工业级四频GSM模块,全球通用;

工作原理:

当盗贼、匪徒企图翻越栅栏、扒窗户或撬门时,当有煤气泄漏时,当出现火灾隐情时,相关的红外探测器、燃气探测器及烟雾探测器等对应探测器会立即探测到警情信号,并将信号传递给报警主机。

报警主机接收到警情信号后,立即现场鸣响警笛,发出高亮度、高分贝声光报警,并在几秒钟内自动循环向事先预设好的多个电话号码发送短信/彩信或拨打电话进行电话语音远程报警。

用户及接警中心接到报警后,可通过视频查看/监听现场情况,并根据实际情况采取相应的应急措施。

产品应用

这款产品应用十分广泛,可适用于家庭、商铺、学校、企事业单位等众多场合。其时尚大方的外观,尤其受现代家居的青睐,既实用,又能成为家居的一大亮点装饰。YL-007M2G不仅操作简便,功能强大,漏报误报率低,有效地保障了家庭安全,而且其时尚典雅的外观,深受家人以及来访客人的一致好评。

目前,YL-007M2G主要的订单是以法国为主的欧洲市场, 而国内市场也将于近期线上线下进行销售。

主要技术参数:

系统工作电压:12V/1.2A
待机平均电流:80mA
工作温度:-10~50℃
GSM频段:850/900/1800/1900MHZ(四频)
无线通信频段:433MHZ(接收) 315MHZ(发送)
无线通信调制模式:ASK
无线通信接收距离:80m (无障碍)
适配器输入电压范围:AC 100V~250V

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 27181次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 24937次
3 1N4001 0.19MB 21578次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 18724次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18238次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 14610次
7 DS1337U+ 0.28MB 13585次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 13428次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 12605次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11579次