• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

比四核强两倍?真八核智能手机大比拼!

来源:我爱方案网
时间:2014-01-06

【导读】回顾2013年手机和处理器市场,真是厮杀一片,苹果A7率先挑起了移动处理器的核战,联发科虽有山寨的背景但走的顺风顺水何况年末逆袭般推出真八核处理器,高通淡定只是假象。近又有了国内“中华酷联”围剿小米之势,对于这个“拼核”的时代,我们一起来盘点下目前8核手机市场的情况,谁能笑到后?

其实相对于处理器来说,无论是八核还是四核,消费者们更注重的是性能,系统的优化,而不单单的只是核芯数目的增加。就拿高通骁龙系列强芯“骁龙800”与之相比就一目了然。在安兔兔跑分评测中,骁龙800四核处理器达到了33000+分,而联发科真八核处理器仅仅为30000左右,成绩很明确,八核处理器并没有强过四核处理器,两倍的差距更是天方夜谭了。

我们不禁会问,得出来以上的结果到底因为什么?其实CPU只是影像处理器处理器性能的一部分,GPU、DSP、主频、多媒体、连接性、功耗管理等均是其中的一环节。另外,联发科的真八核处理器采用的是A7架构,A7架构的追求的是能耗比,突出低功耗;而高通的四核处理器采用的是Krait架构(接近于15架构),该架构的特点就是性能强劲。举个简单的比喻,真八核相对于八个小朋友在同时工作,而骁龙800四核处理器相当于四个成年人在工作。谁输谁赢,一目了然。

俗话说的好“到底是骡子是马,拉出来溜溜”!对于搭载真八核处理器的智能手机来说,性能到底如何,就让笔者为大家一一介绍下,希望能对你的购机有所帮助。

青橙NX

2013年11月21日,青橙定制手机联合阿里集团在上海举行新品发布会,推出了全新旗舰产品青橙NX。这款手机是全球首批采用联发科MT6592八核处理器的智能手机,可以选择手机内存大小、镜头的像素,机身有更多的颜色可供选择,采用安卓深度定制的MyUI 2.0操作系统。


青橙NX手机正面

青橙NX采用联发科真八核处理器MT6592,搭配2GB RAM和32GB ROM内存组合。同时,它还拥有5.5英寸1080p(1920×1080像素)全高清屏幕,边框厚度仅为2.29mm,另外该机的主摄像为1300万像素索尼第二代背照式镜头,前置摄像头为500万像素88°超广角镜头。值得一提的是,青橙NX采用铝合金和铝镁合金两种金属锻造而成,并且这两种金属占比92%以上,青橙NX是迄今为止金属占比的手机。


青橙NX手机背面

青橙NX采用了安卓深度定制的MyUI 2.0系统,拥有独一无二的“橙心小助手”、便捷的单手操作、不断进化的智能体感等等,在界面、功能、易用性等方面进行了大幅优化。

青橙NX(预售)
[参考价格] 2699元

THL美猴王2

以“科技创造快乐生活”为品牌宗旨的THL公司通过持续不断的追求产品创新,推出的旗舰“美猴王2”打着“敢于洋货争天下”的口号,势必要大干一场。该机采用了5英寸1080p屏幕的智能手机,配备了联发科真八核处理器,辅以2GB RAM+32GB ROM内存组合。其中为亮点的是该机前后摄像头均为1300万像素,让细节表现的完美无缺。


THL美猴王2机身正面

与上一代美猴王相比,美猴王2在机身外观方面有了较大的改变,加入了更多的人体工学科技,仅8.4mm机身厚度加上超窄边框的设计,使机身腰线更加硬朗。这款手机正面配备了5英寸1080p(1920×1020像素)全高清大屏,并采用康宁第三代大猩猩玻璃面板。在拍照方面,THL美猴王2延续了前代产品的特点,前后摄像头均达到了1300万像素,而且都为索尼堆栈式镜头。


THL美猴王2背面

另外,THL美猴王2搭载主频1.7GHz的联发科真八核处理器,同时还拥有2GB RAM和32GB ROM内存组合(支持MicroSD卡扩展),同时还拥有2700mAh大电池。在系统方面,该机采用了了基于Android 4.2系统深度定制的糖豆OS系统,丰富的软件支持、可靠的安全性、专为中国用户设计的通讯功能大大提高了整机的实用性。

THL 美猴王2(行货)
[参考价格] 1888元

卓普小黑2

卓普小黑2作为全球首款真八核发烧级影音手机,拥有六大发烧级的黄金亮点,它们分别是发烧级的性能、显示、拍照、音效、话质和操控。此外,还有全新云OS和多媒体工作室等更多发烧级亮点。


卓普小黑2机身正面

卓普小黑Ⅱ采用5.5英寸IPS屏,分辨率达到1920X1080像素,拥有401PPI解析度,并且支持湿手操作。机身背部设有一枚1400万像素摄像头,采用5P镜片以及蓝玻璃43层镀膜,F/2.0大光圈等等,前置则对应有500万像素80°广角镜头,且支持智能美颜。


卓普小黑2机身背面

另外,该机内置一颗主频1.7GHz的联发科MT6592真八核处理器,辅以2GB RAM+16GB ROM内存组合。在系统方面,该机采用的阿里云OS 2.3系统,在系统优化和内存管理方面全面提升,系统性能更加高效的同时稳定性也有所改善,流量消耗和内存占用大大减少,为用户带来更为流畅的使用体验。

卓普小黑2(行货)
[参考价格] 1499元

TCL idol X+

2013年12月26日,TCL通讯在北京举行了盛大的发布会,正式推出了全球首款主频为2.0GHz的联发科MT6592真八核手机TCL idol X+。相对于之前一些厂家推出的真八核智能机来说,TCL首次将真八核处理器的主频提升到2.0GHz,处理器性能再次升级。


TCL idol X+机身正面

TCL idol X+搭载联发科MT6592八核处理器,主频达到2GHz,搭配2GB RAM+16GB ROM内存组合。采用5英寸1080p(1920×1080像素)屏幕,采用超窄边框设计,厚度仅为7.9毫米,重量为120g,十分轻薄。


TCL idol X+机身背面

在拍摄方面,TCL idol X+采用1310万像素主摄像头,拥有F2.0超大光圈,2200线超高解析力5P镜头,加上配备的闭环马达对焦系统,能在13毫秒内完成对焦。另外,TCL idol X+内置顶级Hi-Fi解码单元芯片ES9018,采用鹦鹉螺侧出音式扬声器,并且还配备Maxim 9720专业耳放,音乐效果出众。系统方面,该机运行安卓深度定制的乐蛙OS5 UI。

TCL idol X+(行货)
[参考价格] 即将上市

优思小C2s

别争了!真八核,真首发!2013年11月21日上午10点向来快人一步的优思通信率先在线上发布了全新旗舰机型忧思小C2S,关于真八核的“首发之争”尘埃落定,着实抢了不少风头。


优思小C2s

在外观方面依旧延续了XC2的外观设计,纤薄的身仅为8.4mm,1.88mm超窄边框的设计拥有出色的单手操控性。优思小C2S采用1.7GHz主频的联发科八核处理器,搭配2G RAM+32G ROM的内存组合,5英寸1080P(1920×1080像素)分辨率OGS全贴合IPS屏幕,拥有500万像素前置摄像头以及1300万像素索尼堆栈式主摄像头,电池容量为2000mAh。

优思小C2S将搭载版本的阿里云OS,并且该机将新增NFC、OTG功能,的5GHz的Wi-Fi技术,以及对TD-SCDMA(移动)和WCDMA(联通)3G网络的双支持。

优思小C2S(预售)
[参考价格] 2499元

波导骁龙XL

联发科的MT6592八核处理器发布后,国内一大批手机厂商都争先发布八核机型,各类八核手机发布会层出不穷。其中,老牌国产手机商波导的八核新品波导枭龙XL十分引人注目。该机精致的做工和外观设计也极为出色,双镜面流光玻璃的材质应用以及仅为6.5mm的机身厚度都让枭龙XL外观极为大气时尚。。


波导骁龙XL正面

枭龙XL正面采用了一块5.9英寸的1080P屏幕,配置2GB RAM+32GB ROM,前置500万像素摄像头,后置主摄像头则是一枚1300万像素的摄像头,拍照效果。而高性能的处理器和超大内存,让枭龙XL无论是大型游戏应用还是多任务处理,都能让用户得心应手的处理操作。


骁龙XL背面

系统方面,波导骁龙XL采用的云OS 2.3系统。作为阿里巴巴云OS部门一年来的奋斗结晶,云OS2.3操场系统较2.0版本有了全方位的提升,对手机系统优化和内存管理更加高效稳定,可以使用户轻松、高速的体验各类应用!

波导枭龙XL(行货)
[参考价格] 2698元(即将发售)

结束语

以上就是近期即将上市或已将上市的真八核智能手机,联发科MT6592处理器从市场反响来看人气是赶不上骁龙800,性能上也有一定差距,但价格方面的优势可以弥补。高通意味着高端大气,联发科虽有山寨的意味但中低端市场仍是畅通无阻,如果你是手机的终极发烧友而手头又比较紧的话联发科处理器绝对是可以满足你的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、 Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻