• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NI LabVIEW RIO架构新增即插即用USB

来源:elecfans
时间:2014-01-02

美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)近日发布四个全新带USB连接的R系列板卡 (USB-7855R、USB-7856R、 USB-7855R OEM与USB-7856R OEM),通过目前市场上广泛采用的总线,帮助工程师将FPGA技术添加至任何基于PC的系统。这些产品都基于LabVIEW RIO架构,足以证明NI在R系列产品家族上的投入功不可没。

LabVIEW RIO架构是NI图形化系统设计平台的一个重要部分。 图形化系统设计是一种现代化的嵌入式监控系统设计、原型开发和部署方法,结合了开放的NI LabVIEW图形化编程环境和现成的硬件,能够显著简化开发流程,带来更高质量的设计且能够集成自定义设计。

“使用这些新的USB R系列设备,工程师和科学家们可以借助标准的PC技术,创建高度可定制的测量和控制系统,”NI嵌入式系统市场总监Jamie Smith表示。“它们是高性能医疗、生命科学和半导体设备的理想选择。

主要功能:

Xilinx Kintex-7 FPGA: 执行各项任务,如自定义定时和触发、同步、多速率采样、高速控制和板载信号处理。

增强型I/O: 闭环控制任务的模拟输入和输出率高达1 MHz,数字I/O (DIO)率高达80 MHz。

可选的逻辑电平(从1.2至3.3 V): 调整DIO水平,以满足特定的应用需求

可选模拟输入范围增益: 在较低的电压范围内获得更高的分辨率。

OEM选项: 仅包含板卡的组成结构提供了相同的功率,并可灵活创建自己的I/O接口。

进一步了解全新的USB R系列板卡。

关于NI

从1976年开始,美国国家仪器(www.ni.com)就为工程师和科学家提供各种工具来加速生产、创新和探索。NI的图形化系统设计方法为工程界提供了一个将软硬件结合在一起的平台,有助于加速测量和控制系统的开发过程。公司的长期愿景和通过技术提高社会发展水平的理念为客户、员工、供应商和股东的成功提供支持。

NI中国自1998年成立以来,不断致力于以跨国公司的实力为本地用户提供创新、高效的工具和解决方案。辐射全国的销售、技术人员及系统联盟商网络则以为本地市场提过优质服务为己任,倾力满足客户要求。NI中国在线商城的推出进一步完善了NI的服务体系,旨在为用户提供更方便快捷的购买体验,即刻浏览:china.ni.com/howtobuy。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻