• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

内“芯”强大,飞思卡尔MCU三大核心竞争优势谁与争锋

来源:21ic
时间:2013-12-30

近日,飞思卡尔半导体微控制器业务拓展经理孙东为我们全面展示了飞思卡尔在马达控制市场的超强阵容产品线。借用一位听众的原话“飞思卡尔果然很强!如此丰富的产品线,无论如何,我们总能找到那款适合自己的马达控制方案”。没错,只有内心的强大,才是真正的强大。有鉴于此,笔者对2013年才从德州仪器过来,加入到飞思卡尔团队的孙东经理进行专访,深入剖析飞思卡尔芯片内“芯”强大的过人之处。

携三大核心竞争优势,谁与争锋?

“加入飞思卡尔,我对整个团队很有信心。因为从产品定义到市场团队、销售团队等都是拥有丰富经验的团队。我相信在胜利的团队中,是没有失败者的。”孙东经理如是说,“从切身的感触来说,相比其他竞争对手而言,飞思卡尔拥有竞争力的三点,即业界宽的MCU产品线、本土化程度做得很好,从产品定义、设计、生产到研发、为客户提供全方位的软硬件支持,不仅仅是MCU,同时提供免费的实时操作系统。”

孙东经理进一步表示,从所有MCU供应商来看,飞思卡尔是业界一家具有8位、32位、M0+、M4产品线的半导体公司。相比其他竞争对手而言,从产品宽度上来说,飞思卡尔具有宽的产品线,总共有600多个不同的器件,能迅速反应并提供符合市场需求的器件。

其次,飞思卡尔在中国的本地化做得很强。孙东经理指出,飞思卡尔现在在国内也建了一个MCU产品线团队。本地团队能提供从产品定义、产品设计、甚至制造和封装等本土化服务,在反应速度、供货质量、以及产品对中国市场裁剪度等方面也更加灵活、反应更快。一方面飞思卡尔能凭此优势更好地服务客户;另一方面,能更快地适应本地客户的需求,凸显跟本地供应商竞争的优势。

孙东经理强调,怎样为客户提供更好的服务是飞思卡尔一直以来关注的部分。事实上,一般做ARM核的厂商主要是从产品宽度、产品性能、软件和参考设计等方面提供服务。相比而言,飞思卡尔的在软硬件方面的优势非常明显。孙东经理以中国市场为例指出,飞思卡尔在上海有一个100多人的AE团队,在很多市场帮助飞思卡尔推出应用级的硬件方案、商用级别的软件方案以及增值服务,能帮助中国客户克服产品面市时间、产品研发能力等方面的局限。

口说无凭,一起来看一个真实案例。以中国智能能源市场为例,今年1月份中国才颁布国家电网二型集中器的相关标准和规范,而飞思卡尔3月份就推出了全套解决方案,并在7月份的招标中斩获颇丰。那么为什么飞思卡尔能在这么短的时间内就能提供如此契合国网需求的方案呢?毫无疑问,由于飞思卡尔拥有很宽的产品线,所以能够在标准颁布后的时间就找到符合标准的器件;与此同时,强大的本土化团队能快速反应为国家电网二型集中器提供符合中国市场实际需求的解决方案,并提供免费的MQX实时操作系统,帮助客户更快、更好地开发出可靠符合国家电网标准的产品。孙东经理强调,从立项、推广到招标仅用3个月的时间,飞思卡尔已经占据相当可观的市场份额,所以从今年下半年和明年的发展趋势来看,飞思卡尔在智能电网市场还是很乐观的。

看好ARM平台,飞思卡尔愿做工业先锋

随着ARM平台成本的下降,越来越多传统的8、16位客户在新项目设计时,也会在选型上考虑32位ARM平台。作为MCU产品线宽的厂商,飞思卡尔针对不同的工业需求,如M0低功耗MCU、M4高性能MCU、5V Kinetis E器件、用于马达控制的基于M4的MCU,甚至高性能150M器件,都有合适的器件提供,能为工业客户带来更多的价值。

——飞思卡尔在工业MCU产品和市场上有何重大突破?

孙东经理表示,2013年飞思卡尔针对工业市场推出了很多相关的产品,并拓宽了ARM架构在更多细分工业领域的应用。

Kinetis M系列:集成高精度24位Σ-Δ转换器的单芯片SoC电表芯片,主要针对中国国家电网、海外电表市场、工业测量等市场。从这一点可以看出,飞思卡尔不只在数字技术,在模拟技术也具有很强的竞争力。

Kinetis E系列:对工业界,特别是ARM在工业行业的推广而言,飞思卡尔低价推出的Kinetis E 5V MCU是一个突破性的产品,它是全球颗5V的Cortex ARM产品,它成功地将ARM的产品引向更广泛的工业应用。该MCU具有强大的抗电磁干扰性和优越的性能,而且完全是在中国设计、测试,生产的一个全新MCU系列。

由于工业上的消耗有56%是通过马达消耗的,所以飞思卡尔即将推出一款新的Kinetis MCU型号,将ARM内核引入马达控制市场以解决相关问题。

总的来说,飞思卡尔在智能能源、智能电网、消费类、楼宇自动化等方面也有很好的表现。当然除了在器件上提供支持外,飞思卡尔还提供符合安全规范的软件包,终提供满足本地市场需求的方案。

——飞思卡尔未来MCU产品和市场有何布局?

谁也无法否认物联网的巨大潜力,那么如何深入挖掘其中的无限商机呢?飞思卡尔是如何看待物联网背景下工业市场和MCU的发展趋势的呢?孙东经理为我们带来了全面解读。

,更加智能化

随着工业应用加入智能控制等功能,更加智能化主要体现在处理更加复杂的运算和信息处理的能力。毫无疑问,这对处理器的性能有很高的要求。飞思卡尔的M4处理器处理能力到了150M(孙经理笑称,这已经相当于15年前的一台电脑了),能满足各种工业应用对智能化的需求。

第二,互联互通

随着工业领域出现工业网关、工业互联网等,各种不同的标准,如CAN总线、M-BUS等,也会与物联网技术结合并应用到工业控制、远程控制中去。

第三,软件和操作系统的要求

随着工业器件的智能化要求,这对操作系统提出了更高的要求。飞思卡尔是所有半导体MCU厂商中一家既能够提供MCU(硬件),又能够提供免费实时操作系统的供应商,

第四,对安全性、可靠性等有更高要求

随着物联网的持续演进,工业市场对具有高安全性、高可靠性器件的需求随之高涨。如前所述,飞思卡尔是业界首家推出5V ARM Kinetis E系列的产品的公司,相比其他竞争对手的3V ARM 产品而言,飞思卡尔的5V MCU能满足高可靠性应用需求。孙东经理分享到,飞思卡尔携手Oracle,实现Java技术与飞思卡尔嵌入式处理器产品的强强联合,提供更加安全可靠的物联网网关解决方案,进一步推进物联网的演进和发展。

后,孙东经理强调,以上四点是未来的发展趋势,同时也代表着飞思卡尔的产品能满足客户的需求和市场的反馈。

谈及飞思卡尔未来产品和市场布局,孙东经理透露,在工业市场,飞思卡尔将在马达控制、智能能源、楼宇自动化、工厂自动化等领域全面发力;在产品方面,不久的将来飞思卡尔还会有一些更新的产品Roadmap推出。其中,他有更进一步提到,飞思卡尔将会推出一颗专门针对马达的ARM芯片(即前文说提到的Kinetis MCU新型号,该芯片基于ARM Cortex-M4内核,样片现已出来,能在成本和性能上达到很好的平衡,主要致力为工业马达、工业伺服领域的客户提供更好的解决方案。

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻