1.VideoSurveillance:TheStarMarketsfor2014监控市场走上明星级市场趋势
2.BigData:CrowdSourcingVideoSurveillanceandSocialMediaAnalytics大数据:监控群聚採购与社群多媒体分析
3.CloudBasedVideoSurveillanceOpensMarketsinChina云监控打开中国市场
4.ThermalCamerasHittheCommercialMarket热成像摄像机开放市场
5.PanoramicCameras–ProvidingtheFullPicture全景摄像机提供完整的图像
6.PoweroverEthernet:Watt’stheStory?PoE乙太网供电功率的种种
7.IsitTimeforaDifferentViewonLiveVideoandMobileAccess?流媒体的将会是平安校园的重要标准
8.VideoAnalyticsMarketReachesaForkintheRoad影像视频分析到了发展的分岔口
9.SecurityCamerastoMakeSomeNoisein2014安全监控摄像机在2014制造声音
10.VideoSurveillanceVendorsEnterNewMarkets监控供应商开始进入网路新市场
监控市场走上明星级市场趋势
IHS一直在研究视频监控设备市场超过10年。在此期间,市场增长迅速,大部分时间都是双位数增长长。而在2014年视频监控市场将有变化,IHS预测,全球市场将增长12%以上。在全球市场内,IHS确定了固定的半球和180/360度网路摄影机作为增长快的产品细分项目,还有城市监控应用和能源部份的垂直市场。
视频监控与社交多媒体新路线
在波士顿马拉松爆炸案后,随着智能手机的流行,配合手机相机和联网功能,通过社会媒体应用如:Instagram,得到了2013份众人上传的调查数据。IHS预测警方未来在这一块领域里将会加大人力物力整合这块内容,毕竟社交多媒体是需要很多精力去监控的,但是如果结合视频监控与社交多媒体方式,这种方式将会成为警方破案的新路线,未来也为安防集成商软件商提供一条新路线。
云监控打开中国市场
在中国,云计算的概念正在成为越来越受欢迎,尤其是随着电信基础设施的逐渐成熟。随着网路频宽的提高和网路产品定价谢绝,基于云视频监控解决方案绘图更多供应商的注意。虽然基于云解决方案不是一个强制性的选择,它错过民间视频监控视频监控需求巨大的好机会。会更多的关注新的客户群,IHS预测云基于视频监控解决方案将由它向客户提供的应用中创建的值定义。中国超过10亿的潜在使用者,得到恰当的产品和安全功能将会成功的组合
热成像摄像机开放市场
IHS预测在未来的几年期间,热成像摄像机的市场将会开放,价格也会大幅度下降。虽然热成像技术一直运用到商业保安业中,不过还是未被商业化。可是在2014年里,竞争将会不断加剧,新产品与新终端市场也会有新的突破。
全景摄影机提供完整的图像
大角度摄像机在2014年监控摄影机类别将会是优胜者,特别是180/360度全景网络摄影机,在全球出货量预计会超过上年度的60%,根据HIS报告这类摄影机预计将会获得在垂直市场的市场的一定份额,例如零售业、机场和赌场,全景网络摄影机将会是要监控宽阔区域的关键点。
PoE乙太网供电电源
随着网络视频监控的不断发展,更多的焦点应该放在支持网络基础的设施,比如数据传输等,而我们这里就是要说到是关键点就是电源。近的发展电力乙太网PoE标准和产品会使得这项技术有更多的变化选择。IHS预测安防摄像机制造商将大力发展低功率的摄像机来符合PoE标准。并克服乙太网和PoE供电与传输的距离限制的技术,使得它更容易让市场接受。
流媒体的将会是平安校园的重要标准
去年美国桑迪胡克学校枪击事件发生之后,安全部门已开始注重安全设施管理,以及缩短事情发生后安保人员监控视频与执法之间的时间差。而这种技术其实早已经存在,然而问题所在那就是成本,同时更重要的是将由谁来支付系统?—这有意味的市场渗透率已有限。不过现今成本下降和人身安全将会是现代的重点,2014年流媒体直播可能将成为平安城市平安校园的一项重要标准。
影像视频分析到了发展的分岔口
现阶段,视频监控设备供应商在他们的设备中嵌入低端视频分析应用程式,并成为他们提供"免费"的功能。因此产生出了一个问题:这种市频分析将继续是一个市场,但会将所有的应用程式只是提供免费吗?在市场到达此这个岔路口,很显然供应商可以不再对基本分析演算法收取费用。但尽管如此,在2014年VCA的视频监控设备市场仍将会往终使用者应用需要的高级可靠分析中可行的市场发展。
安全监控摄像机在2014制造声音
超过70%的网络摄像机在2013年全球销售应用范围内发挥了单向或多向的音讯功能,从IHS进行新的分析。安防集成商是很少会加入声音传输够嫩嗯。但虽如此,越来越多的嵌入式音讯分析和甚至声源定位的辨识市场渗透率将会上升。现在有很多应用根据不同区域的产品在可用的技术下,增加这些功能,从而提高整体的工作效果,IHS预言市场将在2014年将会看到视频监控系统的音讯功能被重视.
监控供应商开始进入网路新市场
普遍的意见相反下,在不久的将来物理安全市场将会更巩固。然而,视频监控供应商开始观看新的市场,他们将会投资的利润增长快速的市场。就像在2013年期间Milestone系统及AXIS通讯公司的门禁新产品和新电商服务市场,还有从海康威视和大华技术的公告看到一些网路销售新市场的开发,IHS预计这一趋势将持续到2014且会更有多新产品和服务从集中网路安全公司发佈,为他们寻求的投资组合中增加新的收入。