• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出增强型卡扣式功率铝电容器

来源:EEWORLD
时间:2013-12-20

2013 年 12 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其159 PUL-SI系列卡扣式功率铝电容器在+105℃下的额定电压提升至500V。这些增强型器件是针对太阳能光伏逆变器、工业电机控制和电源而设计的,具有长使用寿命和高纹波电流,在100Hz下的纹波电流达2.80A,工作温度为+105℃,ESR低至150mΩ。

今天推出的新款Vishay Bccomponents卡扣式电容器采用圆柱形铝外壳和压力释放阀,用蓝色套筒绝缘,有22 x 25 mm~35 x 60 mm等多种外形尺寸。在500V下,器件的工作温度为+105℃,使用寿命超过3000小时。

159 PUL-SI系列器件是极化的铝 电解电容器 ,采用非固态电解液,非常适合脉冲电源里的平滑、滤波和储能。电容器也提供键控极性的卡扣版本。

159 PUL-SI 系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周到十二周。

标签 电解电容器 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻