• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

千呼万唤始出来 荣耀3X终面世

来源:
时间:2013-12-17

昨日的新闻莫过于华为发布3X和3C了,这两款产品在为发布之前就已经被炒得沸沸扬扬了。这一回真是千呼万唤始出来看,终于得见天颜了。

荣耀3X,是华为旗下的款8核手机,采用了联发科不久前发布的MT6592真八核芯片,为主频1.7GHz。采用的5.5英寸的屏幕,分辨率为720*1280,这些数据倒是跟之前网上曝光的相关数据相吻合。

荣耀3X前置镜头500万摄像头,后置SONY 1300万堆栈式摄像头,支持专利技术“炯炯拍”自拍小窗预览功能以及业界首创的“全景自拍”;内置Emotion UI 2.0全新操作界面。支持DTS音效、双硅麦降噪,良好音乐和通话音质体验。

此外,荣耀3X是全球首款双卡双待双3G手机,可以支持移动TD-SCDMA及联通WCDMA双3G网络,采用大小卡设计,内置3000mAh电池。

荣耀3C则是相对低端一些,配备的是5寸720p屏,比之前曝光的4.7英寸屏幕要略大。处理器方面,搭载了联发科MT6588四核处理器和2GB RAM,支持双卡双待功能,内置800万像素摄背照式像头,前置镜头为500万,像素密度1.4微米,22mm大广角,同样支持专利技术“炯炯拍”自拍小窗预览功能,业界首创的“全景自拍”等全新的自拍玩法。

荣耀3C有六种颜色可供选择,分别为黑金红蓝粉白六种,支持移动和联通两个版本。移动版支持TD-SCDMA/GSM双卡双待,联通版则是GSM/WCDMA双卡双待。

标签 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻