处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌为何要自主设计服务器芯片?

谷歌为何要自主设计服务器芯片?
来源:网易科技 时间:2013-12-16
有消息称,自主设计服务器系统的谷歌也将自主设计服务器芯片。那谷歌为什么要那么做呢?该公司是世界上的服务器采购者之一,其庞大的网络搜索运营运行于主要由英特尔芯片驱动的机器。巨大的采购量使得它能够从零部件供应商获得很好的价钱。与此同时,各家厂商正加速将基于ARM技术的服务器芯片推向市场。该类芯片的设计跟多数智能手机的一样。它们希望提供功耗低于英特尔和AMD出售的x86设计的芯片,这将加剧市场竞争,芯片价格可能会出现下降,因而对谷歌有利。谷歌也已加入了以IBM为首的联盟,该联盟正寻求通过向其它公司授权设计来推动其Power芯片的普及,效仿ARM的商业模式。供应商的潜在数量即将激增,那谷歌何必要亲自去设计芯片呢?该公司并没具体透露它的计划。彭博社周四援引知情人士报道称,谷歌在考虑采用ARM技术自主设计服务器芯片。“我们积极从事于设计世界上好的基础设施。”谷歌发言人利兹·马克曼(Liz Markman)回应道,“这既包括硬件设计(各个层面的),也包括软件设计。”一名熟悉芯片与服务器市场的行业高管指出,谷歌面临着巨大的成本压力,因为进行网络搜索的人和他们搜索的数量都在不断增加。该高管称,通过自主设计芯片,谷歌将能够减少向芯片公司支付的费用;但重要得多的原因是,相比面向诸多客户的通用芯片,使用经过专门设计的电路可使得谷歌软件运行得更好。他指出,就行业所说的系统芯片而论,中央微处理器——不管是x86架构、ARM还是Power——重要性都比不上公司能够自行设计、不与其它公司分享的额外定制化技术。另外,谷歌已经拥有一些世界顶级的计算机架构专家,其中包括卢伊兹·安德烈·巴洛索(Luiz Andre Barroso)、尤斯·霍兹(Urs Hotzle)和詹姆斯·劳顿(James Laudon),它也在试图招揽更多这样的人才。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28192次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14924次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次