处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恩布拉科发布全新设计VES变频压缩机

恩布拉科发布全新设计VES变频压缩机
来源:电器 时间:2013-12-16

2013年10月31日,恩布拉科在2013年中国家用电器技术大会上设立会场召开新闻发布会,宣布推出全驱(Fullmotion)变频压缩机VES。耐人寻味的是,恩布拉科选择在这个家电行业规模的技术盛会上展示自己的技术和产品,其在冰箱压缩机制造领域的自信程度可见一斑。

据了解,恩布拉科从1998年开始致力于变频压缩机的研发生产,掌握核心技术,为整机厂提供成套变频控制解决方案。目前,恩布拉科已累计售出超过1500万台变频冰箱压缩机,市场反馈良好。恩布拉科集团市场总监Natanael Kaminski强调,性能和品质是恩布拉科一直为看重的原则性问题,他说:“冰箱市场是一个高度竞争的市场,经过多年的不懈努力,恩布拉科获得业内认可。今后,恩布拉科将继续以稳定的产品性能和品质,不断巩固自己在冰箱压缩机制造领域的地位。”

据恩布拉科中国研发部高级经理Regis Scapini Marques介绍,VES产品系列平台是恩布拉科超小体积产品研发平台,恩布拉科依托此平台先后推出了VESA、VESC、VESD系列产品。VES系列压缩机采用R600a制冷剂,不仅体积和重量“超级迷你”,与恩布拉科VEM系列相比,具有更高的能效表现、更低的噪声值和更快的制冷速度等技术特点。此外,通过涵盖VESD和VESY型号,VES系列几乎覆盖了市场上所有的能效需求,拥有能够满足商用和家用领域需求的宽冷量段选择。据透露,恩布拉科开发的线性无油压缩机将在2014年上市,届时,冰箱整机性能有望再度得到提升。

中国家用电器协会理事长姜风在对VES变频压缩机进行一番深入了解后表示:“恩布拉科是行业变频技术的先行者,此次推出的VES变频压缩机符合冰箱技术路线图的发展方向,体现出恩布拉科强大的技术研发实力,顺应行业节能、减排、低碳、环保的可持续发展要求。”

“变频技术的应用带动冰箱的性能、品质提升,变频冰箱在节能、降噪等方面具有明显的优势。从市场整体情况来看,近年来,变频冰箱市场发展迅速,消费者认知程度提高,整机厂产品推广热情高涨,变频冰箱市场未来将有较大发展空间。”捷孚凯(GfK中国)董事总经理周群也十分看好恩布拉科VES变频压缩机的市场推广前景,他说:“目前绿色、低碳已成为全球经济发展的大趋势,国内外市场对节能、绿色家电的需求正在迅速增长,与此同时,消费需求升级使多门、大规格高端冰箱的市场份额快速提升,这些都为变频技术在冰箱制造业的进一步推广应用创造了条件。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28192次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14925次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次