处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通将推出骁龙410处理器参考设计版本

高通将推出骁龙410处理器参考设计版本
来源:网易科技 时间:2013-12-13
12月10日消息,美国高通技术公司产品管理高级副总裁Raj Talluri今天接受网易科技采访时透露,高通骁龙410芯片组的参考设计(QRD)版本即将推出,通过提供一个全面的移动终端平台,实现快速开发并降低OEM厂商的研发成本。此前一天,美国高通公司旗下的全资子公司——高通技术公司推出了集成4G LTE全球模的高通骁龙410芯片组。据了解,骁龙410芯片组采用28纳米制程技术制造,支持64位并内置图形性能出色的Adreno 306 GPU,支持1080p视频播放功能和达1300万像素的摄像头。不仅如此,骁龙410芯片组集成了面向全球所有主要模式和频段的4G LTE和3G蜂窝网络连接,同时支持“双SIM卡”和“三SIM卡”。“发布的骁龙410处理器,是支持2G/3G/4G的多模芯片,集成了很多专为中国市场需求而设计的功能,首次把LTE 4G手机带入到入门级的层级,4G智能手机可以低于一千元的价位。”Raj Talluri说。“一千元以下的智能手机同样可以有高性能表现,而且还支持LTE。”Raj Talluri强调,“高端智能手机享用的功能,在一千元以下的手机上也可以享用。骁龙410处理器将快速推动整个生态系统向入门级迁移。”据介绍,骁龙410处理器预计将于2014年上半年出样,并有望于2014年下半年应用于商用终端。此外,骁龙410处理器的参考设计版本也即将推出。另据Raj Talluri介绍,2013年推出的大部分旗舰智能手机都采用了高通骁龙处理器,包括Google Nexus5、LG G2、摩托罗拉Moto X、HTC One、诺基亚Lumia1020、Lumia1520、三星Galaxy Noto3、Galaxy S4、索尼Xperia Z、Xperia Z Ultra等。目前,全球约有1000款使用骁龙处理器的终端已经发布或者上市,其中超过250款是基于高通参考设计平台的产品。高通参考设计平台类似于联发科在2G时代的“交钥匙”模式,可降低OEM厂商的研发成本、加快产品上市时间,高通公司正试图通过这一方式从高端市场向中低端市场延伸。(陈敏)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28192次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14924次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次