处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

2013年云存储在安防领域应用分析

2013年云存储在安防领域应用分析
来源:中国行业研究网 时间:2013-12-12

“云”概念诞生于2006年,在短短几年时间内,凭借着存储的海量性、数据存储的安全性、数据的共享性,被广泛应用于互联网、移动互联网等领域,并逐渐朝着跨界领域迈进,安防行业就是其中之一。随着智慧城市建设的深入,用户对视频存储数据相互之间进行联动、共享需求不断增加,而现有的存储技术无法很好地填补这一安防需求,云存储技术在安防领域的应用也就凭借其先天优势应运而生。

然而,云存储技术在安防领域的推广,还存在条件限制,如其数据量对宽带的消耗量非常大,目前还不具备数据中心化的条件,云存储在安防领域的应用还将走一段长路,但是随着当前互联网发展,云安防的前景将会更好。

云存储技术的由来

“云”概念早诞生于互联网,随着其发展云技术在各行各业得到运用。“云”是一个比喻的说法,一般是后端,难以看见,这让人产生虚无之感,因此被称为“云”。早在2006年谷歌推出的“Google101计划”时,“云”的概念及理论被正式提出,随后亚马逊、微软、IBM等公司宣布了各自的“云计划”,云存储、云安全等相关的云概念相继诞生。

相关人士介绍,云存储是在云计算概念的基础上延伸和发展出来的概念,是指通过集群应用、网络技术或分布式等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用然间集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。云存储能过满足伴随海量非活动数据的增长而带来的存储难题,其拥有随着容量增长,线性地扩展性能和存取速度,具有保证数据存储的高度适配性和自我修复能力,在多租户环境下具备私密性和安全性,允许用户基于策略和服务模式按需扩展性能和容量等等优势。

云安防、云监控概念的引入

云安防是基于物联网模式并且采用云存储技术来满足现代化安防的需求。具体实现是指通过集群应用、网格技术、分布式文件系统等功能,将视频监控、门禁控制、RFID射频识别、入侵报警、消防报警、短信报警、GPS卫星定位等技术通过云安防集合起来协同工作,进行信息交换和通信,完成智能化识别、定位、跟踪和监控的安防管理。用户可以通过C/S、B/S以及移动设备的客服端进行24小时的无缝远程监管。据相关技术人员介绍,云安防在架构包括感知层、网络层、处理层和应用层。其中,感知层由各种传感器以及传感器网关构成,包括摄像机、拾音器、指纹仪、入侵探测、烟感探测、震动探测、温度探测等感知终端;网络层由各种私有网络、互联网、电话网和无线通信网组成;处理层则由集中存储服务、报警服务、消息服务、数据服务等部分组成;应用层是物联网和用户的借口,与行业需求结合,实现物联网的智能应用。

安防领域的“云监控”是指充分借鉴IT行业发展过程中的云计算、云存储、数据中心、商业智能等技术理念,针对监控等多媒体业务的数据中心架构与技术进行优化设计与开发,通过安防大联网实践,促使整体架构具备健壮性、可扩展、可运行性、标准化的特点,实现视频数据愈来愈集中化并进一步实现数据的情报化和信息化,让管理和操作更加高效简单,终实现TCO总成本的不断降低,推动了监控行业整体向IT云计算时代不断演进和发展。

云监控成为近年安防业的热门议题,业界大多从智慧城市的概念去谈,并不约而同地将安防云与IT的云计算视频监控行业所处阶段划等号——资源虚拟化和云服务,安防领域的云监控概念也在不断地完善当中。

云存储技术在安防领域的优势特点

云存储技术在安防领域的应用特点包括,,监控云存储更多地会利用视频监控托管服务,为客户提供私有云服务,用于较小规模的部署,如家庭、商店;第二,提供安防云服务将会由企业自主定制、云服务商提供需要的基础架构、服务、软硬资源等;第三,数据中心模式将会被引入并逐渐成为安防产业的主流形态。

云存储具备以下优势:

(1)存储管理可以实现自动化和智能化,所有的存储资源被整合到一起,客户看到的是单一存储空间;

(2)提高了存储效率,通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费,可以自动重新分配数据,提高了存储空间的利用率,同时具备负载均衡、故障冗余功能;

(3)云存储能够实现规模效应和弹性扩展,降低运营成本,避免资源浪费;

云存储技术在安防领域应用存在的问题

受限于安防视频监控自身业务的特点,监控云存储和现有互联网云计算模型会有区别,如安防用户倾向于视频信息存储在本地、政府视频监控应用比较敏感、视频信息的隐私问题、视频监控对网络带宽消耗较大等问题。

云存储在安防领域的应用前景

平安城市、智慧城市的建设促使安防云存储技术的应用,智慧城市提出,其一大要求就是将视频存储数据相互之间进行联动、共享,例如在犯罪追踪时,公安、交通、民用行业等多范围的存储数据能够共享,而这种共享具备了云存储的特性;传统的存储技术无法满足社会发展需求,云存储的在安防领域的应用成为必然。

当前国内几个平安城市已经做了尝试,未来将由试点的模范作用,借助于智慧城市的大规模应用,聚集众人力量,推进相关的应用标准完善,相信可以更快地推动云存储在安防领域的应用。

当前的应用需求方面,部分行业用户,例如石油、煤矿、金矿等,需要将所有的数据汇总一起进行分析处理,这种需求在可以打造私有云;而部分用户想要建设整个监控系统,却又不想花费太多精力,又希望整个城市的所有数据能够进行共享,出现意外时能故偶及时联动,这就可以采取共有云方式。以上这些应用模式得到广泛应用的话,将会对传统的安防工程商、集成商具有重大的冲击。

未来通过云存储,越来越多的IT行业的技术与理念引入安防,传统的安防将会遇到越来越大的挑战,甚至有业内人士预计,安防行业将会逐渐被IT同化。云存储技术在安防领域的推广,还存在条件限制,作为安防领域的主要分支视频监控,其数据量对宽带的消耗量非常大,目前还不具备数据中心化的条件,云存储在安防领域的应用还将走一段长路,但是随着当前互联网发展,云安防的前景将会更好。

结语:从互联网的“云”嫁接到安防领域的“云”,“云安防”可谓是舶来品。而在当前安防存储技术多样化的市场上,云存储技术目前还停留在需求及概念炒作上,真正要大面积投入应用,并在市场上占有一席之地,将会有一段漫长的路要走。然而,智慧城市建设,物联网的投入建设,可以预见未来的云存储技术,在安防领域的应用将会有更美好的前景。

在博鳌亚洲论坛2013年年会的《移动互联:热点的“冷”思考》论坛会后,中国移动战略决策咨询委员会主任王建宙表示,5G概念已经确定,国际上已经有正规的团队在研究。在大部分运营商4G牌照还没有发放的情况下,5G概念到底是什么样的通信理念,会带给人们的生活什么样的变化,目前开发情况怎么样,又能带动哪些产业发展?中国移动互联网产业联盟常务副理事长李易做客节目,点评市场热点。

李易:3G前面就是2G,3G后面就是4G,4G就是5G,G就是第几代的意思,到5G就是第五代。如果从科普的角度来讲,就是速度,比如说我们在2G的时候,拿手机上个网什么的,流量非常大,流量费特别贵,第二速度根本不够。3G的时候,大家已经开始用手机上微博,但是很少有人在不是WIFI的情况下用手机看视频,或者做实时的视频通话,一个是速度很难,再一个是收费的问题。

无线移动通信的发展经历了5个阶段。个阶段叫做“前一代移动通信系统”,20世纪20-30年代就开始了,采用AM调幅技术的警车无线电度电话系统开始使用。1964年,美国开始研究更先进的移动电话系统,简称为IMTS,也称为前一代无线通信系统,这也是大家现在所使用的移动通信系统的前身。

代移动通信系统是在20世纪的70-80年代,当时有AMPS、TACS、NMT等,分别在美国、欧洲正式投入使用,主要采取的是模拟调频、FDMA方式,主要的工作频段是800MHz和900MHz。由于系统容量小,不能够满足飞速发展的移动通信需要,代移动通信系统在很短的时间内就被淘汰了。

到了20世纪90年代,各国相继推出了第二代数字蜂窝移动通信技术,即通常说的GSM系统,北美有一个窄带CDMA系统。这应该是“大哥大”的年代。

第三代移动通信系统,也就是我们现在普遍使用的3G移动通信系统。早在1985年国际电信联盟ITU-T就提出了发展第三代移动通信的战略目标,并且在1996年正式更名为IMT-2000。3G指的是高速数据传输的数字蜂窝移动通信系统,和2G的主要区别是在传输声音和速度上的大幅提升,比如说在全球内能够实现无线漫游并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式。

根据国际电信联盟规划要求,2012年前后发布4G技术标准方案。目前我国只是在香港地区有使用4G,而内地还只有杭州是试商用,其他的城市目前还没有推出正式的商用。

李易:咱们的TMT技术里面,高科技特别是通信技术往往民众的感受是会超前的,这个很正常,咱们多少年前也没法想象今天会面对一个60寸的电视机,但是现在我们在很多地方都可以看到了。移动通信技术也是一样,看起来跟民众是脱节的,是超前的,但实际上是非常有必要的。通信技术有一个信令风暴的事情,未来当每一个用户手上的通信设备不是一个,可能三个、四个、五个的时候,整个的互联网、通信网络、运行机制都会发生巨大的变化。现在的运营机制能不能保证将来整个网络还能不能承受得了爆炸式的增长需求,这是行业内要提前考虑的问题。

通信行业绝对不是夕阳产业,在我们行业内来看,这个行业才刚刚开始。其实现在IT和CT已经在融合了,所以我们行业内把它们结合起来叫做ICT。移动通信技术将来跟互联网就是结合的,和IT技术是结合的,换句话说,将来一定是三个维度,云、管和端。我们现在谈的1G、2G到5G是中间管道的层面,实际上我们大量存储在本地的数据将来应该是丢到云上面的,这样就不用随身带什么东西,也不用担心丢了;端的部分就是各种各样应用的终端,从原来只有一个手机,到现在有好几个,还有PAD等各种各样的东西,这是系统的概念。

纵深应用助高清多元发展,市场不再为清晰度是从

应用多元致高清形态多元化

3月20日至22日,河北安防展在石家庄国际展览中心如期举行。在这届展会上,视频监控领域高清是绝对的主角,网络高清产品、模拟高清、智能高清、红外高清、HD-SDI等应有尽有。

在备受行业瞩目的浙江大华技术股份有限公司(以下简称:大华)展位上,打出的“HDCVI加速高清监控普及”的海报格外引人注目。据了解,HDCVI即高清复合视频接口,是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范,采用模拟调制技术传输逐行扫描的高清视频。据介绍,HDCVI的一大优势是可省去布线成本、施工便捷,给予了模拟视频监控领域在高清时代巨大的价值空间和行业应用契合度。

相对于传统模拟监控而言,高清监控成本无优势,普及高清必须要降低高清成本。大华的做法,正是如此,利用原有模拟线路的目的就是降低高清监控成本,普及高清。在展会上,记者还了解到类似于红外高清、智能高清以及HD-SDI高清的出现,也是企业了解到高清实际应用中,不同环境和不同领域的需求不同,需要的产品及方案也不同,而有针对性的走差异化发展的结果。

天津同创视讯科技有限公司(以下简称:同创视讯)在近的展会上除了推出了常规百万高清系列产品、智能球系列产品,还推出了1080P高清透雾红外高速球机。据该公司副总经理韩国华介绍,同创视讯在2011年就关注高清透雾领域,当时这一技术主要用于森林防火以及海岸线等多雾环境。而北京雾霾天气引起关注后,高清透雾更受关注,高清透雾产品也将成为很多经营北方市场的企业关注的重点。

韩国华表示,高清应用的不断深入,应用场景不断增多,势必促使高清监控企业不断根据细分市场有针对性地推出不同形态的高清产品和方案,让高清走向多元化,差异化。

市场并非只追求更高清晰度

尽管高清监控的产品或解决方案的形态已经呈现多元化趋势,用户在选择高清产品时有更多选择,但大家普遍关注的越来越高的清晰度并非更受市场欢迎。

深圳市佳都实业发展有限公司工程师高俊毅接受记者采访时表示,目前高清监控无论是像素方面,还是其他技术方面,均达到了比较成熟的水平,但受一些成本因素和应用环境影响,目前应用还没达到普及阶段。

高俊毅介绍,目前影响高清大规模普及的应用环境方面的不利因素包括传输和存储端。传输方面,高清监控为主流的网络高清监控存在主要的问题是目前的3G网还无法满足网络传输的应用需求;存储方面,高清视频图像资料所占的存储空间比模拟大得多,存储成本也大得多,这些在一定程度上限制了高清监控的应用。

韩国华也向记者透露了类似的信息。他表示,高清产品做到1080P的水平已经基本上能满足市场对画面清晰度的需求,但如果不能克服高清在晚上低照度或有大雾天气等特殊应用环境下技术难题,“高清产品的清晰度或像素再高,也出不来效果”。

同时,他还介绍,目前高清监控产品在实际应用中,720P比1080P应用得更加广泛。因为1080P高清产品对带宽要求更高,一般每路1080P要求带宽达到8兆,存储每小时达到8G左右。而国内高清监控用的都是电信运营商的宽带,难以支撑大规模应用1080P高清监控,自建网络的成本则更是居高不下。

韩国华还表示,高清监控厂家间的竞争,已不再是高清前期呈现的产品清晰度的比拼。因为在目前高清监控画面的清晰度足以市场需求,企业则更应着重于高清画面的信息挖掘。如通过视频分析技术,实现高清的智能化应用等以及高清方案比拼,更受关注。

具体来说,高清的竞争逐步由以往单一过于强调清晰度,向突出注重客户需求,产品性价比、高清软件及控制平台等更为细致的多方面转变。

4G网和云技术将助高清腾飞

谈及多元化发展的高清市场走势,越来越多的企业还是看好网络高清,理由是4G网络已进入试点阶段,下一步将走向推广,将极大解决高清监控的带宽问题。

目前行业里受关注的高清产业形式中,无论是网络高清还是HD-SDI,亦或者是其他类型的高清产品,其市场应用均不及网络高清监控。其中,HD-SDI虽然没有带宽问题和延时问题,可实现真正意义上的高清,但其成本并不低,且因画面无压缩,更需要海量存储。而红外高清、高清透雾、智能高清及激光红外高清等产品始终是针对性较强的产品,应用的市场环境也是相对有限的。

此外,也有企业对大华今年主推的HDCVI的市场前景进行了剖析,认为HDCVI虽然节省了一定的布线成本,但总体成本依旧偏高。因为,HDCVI模拟高清方案在前端摄像机、光端机以及硬盘录像机以及矩阵方面,均需采用HDCVI匹配的产品——这些匹配产品的价格一般比高清监控要高。即在一些项目上,通过HDCVI改造原有的模拟系统的成本,甚至高过整体换成高清系统的成本。

高俊毅结合目前高清发展形势,向记者预判了未来高清的主流的走势。他认为,在多元高清时期,网络高清将是主流,有发展前景的高清形态。做出这一判断的具体原因有二:一是4G网络已经开始试点,4G时代即将来临,这将有望彻底解决高清(尤其是网络高清)的带宽问题;二是安防云技术也在近两年由概念变成现实,云存储技术将解决高清监控对海量存储空间的需求。

在河北安防展上集中采访了部分高清企业,多数受访者均对高俊毅的研判表示认同,认可并接受4G和云存储技术会加速高清应用,甚至会开启高清新纪元。

高清由初的概念,到市场风生水起,再到如今日益普及,只经历了短短的几年时间。期间,高清经历了产品带动市场发展的过程;如今高清的应用越来越深入和广泛,进而直接影响着高清朝向多元化纵深发展。

在今年季度的几场地方展会中,企业展出的高清产品和方案以及企业接受记者采访时透露的信息,均在不同程度上印证了这一趋势。高清应用的不断深入,对高清的多元化、差异化发展逐渐产生着越来越大的影响。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28195次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25415次
3 1N4001 0.19MB 22054次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18602次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14925次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14459次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次