• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

全面引领电视变革 OLED必成未来电视潮流

来源: DONEWS
时间:2013-12-12

随着技术不断更新,电视行业在近二十年内经历了翻天覆地的变化,尤其是十年前液晶电视上市后,技术发展速度不断提升,更是加速了产品的更新换代,液晶电视已遍及千家万户。然而消费者对于"更好的产品"的需求永无止境,2013年9月,LG电子在中国率先推出了OLED电视,以其绝对的技术优势掀起了电视行业的革命,并正式宣告电视市场OLED时代的开启。

OLED:液晶时代颠覆者

作为一个新兴的电视品类,相比于液晶产品,OLED电视的颠覆性革新在于其所采用的材质和技术,OLED电视由有机材料涂层和玻璃基板组成,能实现自发光,无需背光源,在显示方式上与传统液晶电视存在根本差异。基于其所采用的革命性技术,OLED产品具有了超轻薄、响应速度快及可实现柔性显示等显著优势,从根本上改变了液晶电视时代的产品特质,将彻底颠覆液晶时代的观众体验。

首先在电视机外观方面,更轻薄的电视一直都是业界以及用户所极力追求的,OLED因其采用极薄的有机材涂层和玻璃基板等材质,其在厚度方面有了质的提升,整体机身仅有4.3mm的厚度,可以说是突破电视机轻薄底线。

而在响应速度方面,OLED的速度提升到了0.001毫秒,能够彻底解决由于电视机响应速度慢而造成快速动作出现拖影等问题,为用户提供更流畅稳定、无拖影的极速运动画面,让每一个动作细节都能鲜活展现。

另外,OLED无背光源的技术优势给予了设计更多空间,LG电子首发的OLED电视采用了曲面设计,颠覆了用户对电视屏幕的惯有认知。OLED曲面设计契合人眼视网膜的曲面构造,能够使屏幕画面上任何一点与眼睛的距离相等,为用户提供舒适的观影体验。另外,曲面设计还可以更加集中光线,从而能够呈现更亮的画面,使画质、色彩呈现更明快。再次,曲面设计的匠心独具之处还在于,在观众观看3D影片时,OLED采用的曲面设计能够使3D画面显得更大、环绕感更强,也能够给观众提供彷佛置身于3D环绕之中的体验。

OLED在厚度、响应速度等方面所具备的卓越表现力全面超越了液晶时代的产品,也彻底改变了用户对于电视的固有理解。虽然进入公众视野不到半年时间,OLED电视的出现已俨然表明一个全新的电视时代正在向我们走来。

LG引领OLED发展潮流

LG一直被认为是OLED的鼻祖。2013年初,LG在CES展上首次向世人展示了OLED产品,随后于9月在中国首度发布OLED电视,领行业之先开启了OLED时代。

LG在OLED领域的领导性地位不仅在于其先声夺人首度发布OLED产品,还在于其产品在技术方面的性,LGDisplay的WRGBOLED电视采用的WRGB四色至真技术在传统三原色的基础上新增了第4个颜色-白色,从而使整体色域表现更为丰富准确,同时,OLED像素显像能力得到了明显提升,其像素高达830万。

另外,WRGBOLED电视还具备几近完美的对比度,能让屏幕图像对比度大幅超出传统指标,能够呈现完美的黑色,即使在较暗画面中也能呈现无堆积、无水纹的纯净黑色。再次,WRGBOLED还具备了全方位视角能力,能让用户在观看电视时不存在任何视觉死角,用户可以慵懒地躺在沙发上或者坐在地板上各个角度观影,从而满足观众多角度观影需求。

多年来,LG即布局OLED研发,大力投入人力财力致力于OLED大型化。OLED时代,LG俨然在OLED技术、产品等各方面都领业界之先,在方兴未艾的OLED领域,LG可以说是当之无愧的行业者。

下一代电视:OLED时代

业界专家认为,OLED的出现将彻底颠覆液晶时代的观众体验,作为改写电视历史的划时代技术,OLED必将成为引领电视行业未来发展的产品,OLED所引领的新显示时代已经呼之欲出。

DisplaySearch今年第2季度预测,OLED电视将在未来几年内快速占领更大的市场份额,得到消费者的更多青睐,机构预计,OLED电视2014年将增加至40万台,2015年将增长至2014年的近4倍达到150万台,预计几年内OLED电视的复合年均增长率将达到361%。OLED将会占到市场上不可忽视的市场份额。随着规模量产技术的进一步提升,OLED电视会更加接近普通消费者,从而成为取代液晶电视的革命性产品,而在OLED领域具有绝对优势的LG,则有望成为OLED时代的引领者。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻