• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

开放与封闭的对决,Android对阵iOS谁胜?

来源:我爱方案网
时间:2013-12-09

【导读】自Android 4.4 KitKat和iOS 7发布后,外界对两种新升级系统的评价更是一浪接着一浪,褒贬不一,但结果就是:谁用谁知道,不看结果看疗效。为此,两家貌似有展开“持久战”的趋势,在以后的市场发展变革中Android,iOS谁将更胜一筹呢?

iPhone在07年初次登台将智能手机直接带向移动互联时代后,一方面智能手机普及率直线上升,另一方面整个市场目前呈现了iPhone与Android手机两强争霸的局面。很多对操作系统了解不是很深的用户往往都有一种近乎根深蒂固的想法:“iPhone是完美,不论哪项都是好,尤其尤其是用户体验,和其他牌子根本没的比!就是太贵了!如果手上阔绰的话当然买iPhone啦!而Android只是性价比比较高的iPhone替代品”。这里从多个角度对两大操作系统进行一次解析。


市场角度

iOS相比较Android市场销售份额下滑

苹果今年可算是在手机上做足了功夫,发布了土豪金iPhone 5s及廉价版iPhone 5c,iPad Air以及Retina iPad mini,Google发布了搭载Android 4.4操作系统的Nexus 5,虽然苹果新品发布很多,但 还是抵挡不住其销量下滑的趋势,而恰恰相反的是Android在今年的11月份销量一度飙升,调查显示称,今年11月份,iOS总体份额从10月的55.39%下滑至55.17%。 与此同时,Android在今年成就了一次涨幅,从10月份的30.58%,增长到了33.89%。


开发者角度

Android赢在市场,iOS赢在用户互动

有一句话说的好:上帝在关闭一扇门的时候,总会给你打开另一扇窗。这就话用在iOS和Android的开发者身上再合适不过了,尽管苹果在销量上不及Android,但是在用户互动上iOS略胜一筹, 上个月,来自脸书广告公司Nanigans的数据显示,在苹果平台上的广告营收要比Android平台高18倍。事实上,在Android平台投资广告是赔钱的。从这来看,Android打开了市场,iOS 打开了用户互动,但这两者会在这两条路上一直走下去吗,这仍是一个疑问。


Android iOS矛盾升级战

谷歌董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)在其Google+页面上发布帖子称用户如何在iPhone手机上改用Android,两家的矛盾就此展开,从帖子内容来看,施密特给出的指导意见相对来说都是比较 基本的建议。但值得指出的是,他同时还对个人电脑和Mac用户如何改用Android设备进行了指导。
此外,施密特还建议用户使用Chrome浏览器等谷歌服务,而非使用Safari浏览器等苹果应用。至此, Android vs iOS战役就此打响,针锋对麦芒,苹果在Android专利诉讼上花费近2亿美元,就是为了遏制Android的发展,苹果与谷歌如此缠斗的根本原因是,操作系统上的胜利将会得到高达2500亿 美元内容产业分发的控制权,与此同时,Android和iOS之间的斗争也将决定在数字化时代我们将如何获得内容。

封闭与安全,开放与易入侵

实际上,自2010年Iphone4之后,Apple的创新力开始下降,设备少有令人耳目一新的智慧,相反android从1.0到现在的4.3几乎每年都有新的科技再增加。iOS系统在Jobs去世后已经逐步见顶,Cook领衔的团队意识到了这个问题,因此iOS7就是他们的一次反击。
现有的android还不够完美,但众多厂商在逐步完善安全性和兼容性。在2年内,设备易用性和优化层面上android一定会超越apple。理由很简单,双拳难敌四手,apple只有那么一个团队,如果他们的方案优秀,我们为什么要越狱呢?用户对互联网的基本精神就是Free,下载收费的模式增量终究有限度。程序内购,广告,与扩展付费内容才是稳重求胜的法宝——符合人类的虚荣天性。


这两个操作系统的发展思路从诞生起就是不一样的,回想当年的MAC与Windows之争,历史又一次开始了重演。

结语:

就用户来说,iOS趋向于体验,而Android更趋向于开发。但无论从以上无论哪个角度来看,Android和iOS的对抗不是那么简单,现在来区分胜负还为时尚早,但能说明一点的是这两大系统平分天下的可能貌似不大。另外需要提出的一点是,三星将要重新推出操作系统Tizen、火狐基于html5的firefox OS蓄势待发,会不会将杀出两匹黑马?还有,新成立的的Newkia公司又将会有什么新的动向呢?这会不会给Android和iOS竞争造成威胁呢?这所有的疑问我们只能等待时间来验证了。

标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻