处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

蓝魔i9英特尔芯平板深度拆解,揭秘内部制作工艺

蓝魔i9英特尔芯平板深度拆解,揭秘内部制作工艺
来源:我爱方案网 时间:2013-12-05

【导读】蓝魔i9采用CNC一体化工艺制造,比亚迪代工品质确保i9做工水准不逊大品牌产品,本次我们将蓝魔i9进行深度拆解,一同来看一看蓝魔i9在机身内部的那些不同于其他产品的用心之处,同时也考量这款产品内部的做工工艺是否与光鲜的外表保持一致。

从MP3行业起家,自2001年至今的12个年头中,蓝魔可以说是目前国产数码产品的代言人之一。在平板电脑开始逐渐兴起后,蓝魔也跻身到的平板领域之中,凭借MP3行业积淀下的技术实力,蓝魔从双核到四核平板一直不断推陈出新,紧跟着行业的动向。

在前不久的发布会上,蓝魔发布了i系列4款采用intel Z2580芯片的平板电脑新品,产品涵盖4种尺寸,分别是8英寸的i8、8.9英寸的i9、10.1英寸的i10以及11.6英寸的i12。

如今采用英特尔处理核心的蓝魔i9可以说在诸多方面都体现了不一样的特色,产品的用心程度和对用户体验的重视性也在国产平板中脱颖而出。蓝魔i9采用IPS技术的8.9英寸的显示屏幕,拥有1920x1200的高清分辨率,图形处理采用第五代PowerVR图形处理器。蓝魔i9拥有2GB LPDDR 2系统内存,同时16GB的存储空间,配备了200万像素的前置和500万像素的后置摄像头。蓝魔i9拥有7000mAh的锂聚合物电池以及AAC独立双音腔。

开始拆解,取下背板

蓝魔i9外观展示

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28193次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14925次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次