处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI超声无损检测解决方案

ADI超声无损检测解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-12-05

【导读】无损检测(NDT)是科学研究和工业领域使用的分析技术,类型广泛,用以在不损害或改变材料、组件、系统的前提下评估其属性。ADI公司致力于无损检测技术的研究和探索,其中超声检测技术已相对成熟,为客户提供了完善的技术方案与产品组合。

常用无损检测方法包括:超声测试、磁粉检查、液体渗透测试、射线成像、远距离目视检查和涡流测试。其中超声检测技术是比较受欢迎的,它是一种非常有用的技术,可以节省金钱和时间,也可用于测量厚度。因此广泛用于机械工程、电气工程和土木工程等许多领域的产品评估、故障排除和研究。该方案重点介绍超声测试设备。

系统设计考虑和主要挑战

以前,实现超声成像系统需要大量高性能发射机和接收机,由此产生的是庞大且昂贵的系统。近,集成技术的进步使得系统设计人
员能够采用尺寸更小、成本更低、更便携的成像解决方案,现场使用也简单得多。进一步发展的挑战是继续推动这些解决方案的集
成,同时提高其性能和诊断能力,如下所示。
• 提高集成度以缩小便携仪器的尺寸并降低功耗,从而延长电池寿命并简化现场使用。
• 随着设备向小型化发展,尤其是以提升图像质量为目标时,散热问题变得很重要。
• 为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要较高的发射电压。声功率随着发射电压的提高而提高。

ADI公司解决方案

价值主张

• 一站式供应商,提供信号处理和电源转换所需的齐全产品组合,如放大器、转换器、稳压器和 数字信号处理器 等。
• 丰富的设计资源,包括易于使用的仿真工具(ADIsimPower、ADIsimADC、DiffAmpCalc、ADIsimCLK)、实验室电路(Circuits from the Lab)、 ADI中文技术论坛、技术文章、完全填充的评估板等。
• ADI产品的兼容性支持在多个平台之间移植设计,例如,引脚兼容的高速ADC和DAC提供多种不同的采样速率和分辨率。

系统框架图



超声无损检测设备的主信号处理链

典型电源链


它既可以用电池供电也可以使用交流电

主要产品介绍



相关阅读

ADI高效双光束分光光度计解决方案
ADI公司RF信号源解决方案
ADI微功耗高稳定性有毒气体检测解决方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28192次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14924次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次