处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克前沿相干光测试完整解决方案亮相亚洲光纤通信与光电国际会议

泰克前沿相干光测试完整解决方案亮相亚洲光纤通信与光电国际会议
来源:EEWORLD 时间:2013-12-03

中国北京,2013年12月2日–测试、测量及监测仪器的全球领导厂商---泰克公司日前在亚洲光纤通信与光电国际会议 (ACP 2013)上展出了其前沿相干光测试完整解决方案,其中包括宽带OFDM光通信系统测试解决方案、400G/1Tbps多载波相干光调制方案以及40G/100G光通信一致性解决方案。

移动和云计算技术的迅猛发展快速推动着对远程光通信带宽的需求,导致了利用基于相干光技术的基础设施新设计涌现,而这种迅速崛起的通信技术正在面临测试技术和方法带来的挑战。泰克作为能够提供完整相干光测试系统(从信号发生到调制、采集和分析)的测试和测量供应商,为本次大会带来了业界前沿、完整的相干光测试解决方案。

在大会现场,泰克专家向与会观众介绍了泰克宽带OFDM光通信系统测试解决方案,这是一套结合了泰克推出的AWG70000任意波形发生器与高带宽的DSA73304D数字荧光示波器组成的无缝测试解决方案。AWG70000采样率高达50 GS/s、带宽高达20 GHz,可以直接生成现代相干光通信系统要求的IQ基带信号,而DSA73304D高达33 GHz的带宽、100 GS/s采样率,以及PDOJET专业抖眼图动测试软件、SignalVu(OFDM)信号分析专业软件,完美满足了接收机测试对高带宽、高性能示波器的要求。

泰克专家还在现场向业界专业人士演示了支持400G/1T的高速光信号测试平台(复杂光调制信号测试,用于相干光信号、OFDM信号传输领域),以及发射机和相干接收机(ICR)的全套测试。该全套测试设备包括OM5110高级偏振复用参考相干光源、OM2210相干接收机(ICR)校准源和OM4106D相干光波信号分析仪(光座),组成了支持400G/1T多载波相干光调制测试的理想平台。 泰克同时展出的还有由业内的16位分辨率采样示波器DSA8300、屡获业界殊荣的BSA286C BERTScope误码率分析仪和CR286时钟恢复仪以及PPG3204并行误码发生器组成的40G/100G完整光通信一致性测试解决方案。同期,泰克产品线专家Dave Slack在大会上发表了“400G/1Tb及以上相干光通信测试挑战及技术演进”的主题演讲。演讲中,Dave分享了当前相干光系统在全球应用中的技术现状,以及在产生均衡波形、超级通道采集(acquiring super-channel)、多载波扫描(Multi-Carrier Scanning)等技术实现中的挑战与泰克测试解决方案。

泰克的产品展示和400G/1T的高速光信号测试平台的演示给与会业界人士留下了深刻印象。“现在100G的相干光通信系统已经获得部署,但400G及更高速的系统架构还在研发和标准化之中,解决方案比较多,这些方案在载波数量、载波间隔以及使用的调制方式上还存在很大的差异性,这就对测试系统提出了更高的要求——除了能满足极高的测试高性能指标,还需要足够灵活以支持这些不同系统参数的任意组合测试需求。”北京邮电大学信息光子学与光通信国家重点实验室副主任、博士生导师徐坤教授在观看演示和产品展示后,与泰克现场专家交流时指出,“泰克作为能够提供完整相干光测试系统的测试方案主要供应商之一,在实现业界的测试指标性能同时,还提高了测试的灵活性,这点很好地符合了当前相干光通信系统测试的实际需要。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28192次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14924次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次