• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体发布具有的数字安全性的先进微控制器

来源:我爱方案网
时间:2013-12-02


【导读】意法半导体(ST)的先进微控制器 确保下一代移动和消费电子系统具有的数字安全性。ST33G1M2是市场上的支持包括MIFARE Classic、MIFARE DESFire 和MIFARE Plus在内的MIFARE全系列的安全微控制器。全面锁定先进的NFC通用集成电路卡和嵌入式安全单元应用。  

  中国,2013年11月29日 ——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、世界的NFC通用集成电路卡(Universal Integrated Circuit Cards ,UICC)和嵌入式安全单元(embedded Secure Element ,eSE)芯片供应商意法半导体发布了的ST33安全微控制器,可实现更先进的性能,更强的安全性,更低的功耗以及更高的多接口灵活性。  

  意法半导体的ST33G1M2既可集成在NFC 通用集成电路卡模块内,处理手机支付以及SIM卡应用和用户数据存储任务,又可用作NFC智能手机的专用嵌入式安全芯片。这两个应用领域都在迅猛增长:2013年4月,SIMalliance证实,其会员企业2012年NFC SIM出货量超3000万颗,比2011年增长87%,同时Eurosmart也预测2013年安全单元总出货量超过2.5亿颗。  

  ST33G1M2是市场上的支持包括MIFARE Classic、MIFARE DESFire 和MIFARE Plus在内的MIFARE全系列的安全微控制器。进一步增强功能包括支持3密钥三重DES安全算法的改进版EDES+加速器和支持硬件加速AES加密(AES-HW)。  

  ABI Research业务总监John Devlin表示:“嵌入式和SWP SIM安全单元IC市场需要的安全功能集成度,以及支持公认安全标准和数据接口。SIM卡厂商和设备厂商想要选择存储容量更大的安全单元,以支持数量更多和范围更大的应用。ST33G1M2让意法半导体遥遥于竞争对手,并具有处理其它应用的潜能,例如收费电视和高端身份验证。”  

  为推进适用于NFC(Near Field Communication,近距离通信) 通用集成电路卡和嵌入式安全单元的ST33系列安全微控制器进步,意法半导体的ST33G1M2提供增强型接口,包括单线协议(Single-Wire Protocol,SWP)和串行外设接口(Serial Peripheral,SPI),使该产品能够适合各种外观尺寸和应用。  

  意法半导体嵌入安全市场总监Laurent Degauque表示:“ST33G1M2引领我们的市场的ST33安全微控制器进入下一代产品,为明天的安全移动应用提供更高的性能、灵活性和安全性。通过将NFC 通用集成电路卡和嵌入式安全单元应用和可支持全系列MIFARE和增强型连接功能、大容量片上闪存等特性,为发卡商用同一张卡管理对多个服务的安全访问提供了大量机会。”  

  ST33用户将会感受到把现有解决方案移植到ST33G1M2十分容易,利用意法半导体的连续演进计划,开发人员能够限度提高工程再用率,快速、高效地推出增强型嵌入式安全单元或UICC解决方案。此外,意法半导体的ST33G1M2 采用双工厂供货(8英寸和12英寸晶圆厂),保证稳定的交货时间和供货安全。  

ST33G1M2的主要特性:
  •32位SC300安全内核,基于ARM Cortex-M3  
  •1.2MB嵌入式闪存  
  •符合EMVCo和EAL5+认证  
  •支持MIFARE全部内容  
  •降低功耗和占板面积  
  •通过SPI和GPIO提高安全性  

  ST33G1M2现已量产,可选晶片、微模块、DFN8或WLCSP封装。有关价格信息和样片申请,请联系所在地的意法半导体销售处。  


标签 元器件采购 电子元器件 芯片 IC mouser

更多新闻