• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HTC自救弃高通:搭上联发科展讯爱立信

来源:爱活网
时间:2013-12-02

HTC的故事总是让我们印象深刻。就像是一个默默无闻的球员通过努力打进大联盟一样,HTC初是依靠生产使用现在早已淘汰的Windows Mobile OS手机起家,之后攀上了高速发展的Android系统,成为世界上主要智能手机厂商之一。不过近,HTC似乎一直在走下坡路。

尽管HTC的品牌已经受到大众的认可,但由于处理器、屏幕等资源大多被上游巨头垄断,如今的HTC在手机产业上仍旧只能算一个相对弱小的选手。

HTC之前一直是高通的坚定支持者,但高通芯片的授权费用过于高昂,除了芯片本身的费用,高通还要从每台手机的售价里抽取6%-8%的专利费,这让规模较小的HTC苦不堪言。

HTC很清楚自己的现状,必须立刻采取行动整顿业务来面对目前的糟糕状况——寻找一家新的芯片供应链合作伙伴是自救的好方法,同为台湾企业的MTK可以解决HTC的燃眉之急。

除了MTK,HTC的新芯片供应商包括展讯通信和博通公司,甚至ST爱立信也在其中。也许你还没注意到,采用非高通处理器的HTC手机其实已经悄悄开卖。比如HTC昨天放出的一系列新手机:HTC Desire 501,搭载了1.15GHz双核ST爱立信U8520处理器;Desire 601搭载的是1.2GHz四核博通Java SoC;而新Desire系列主打产品Desire 700搭载了1.2GHz四核展博通信的鲨鱼芯片,只有Desire 300使用的是高通的1GHz四核骁龙200处理器。

多方面消息表明,HTC正在积极展开自救,引入更广泛的供应商是整个自救方案里的一环,到明年年初,我们将看到HTC在供应链方面做出更大动作,也许,一个新的HTC正在悄悄诞生。












标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻