• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intersil推出新型数字电源控制器ZL8800

来源:
时间:2013-11-28

  ZL8800是一款双通道/双相控制器,它利用电荷模式 (ChargeMode) 控制回路技术来提供快速的瞬态响应而无需补偿,有助于节省设计时间。

  ZL8800拥有两个输出,它们既可以能独立工作,也能在双相配置下一起工作,以用于高电流应用。它为数字负载点 (POL) 应用提供同类的瞬态响应,有助于节省输出电容和电路板空间。

  该器件支持0.54V - 5.5V宽输出电压范围,工作输入电压范围为4.5V - 14V。设计者能够通过PMBus接口监视和控制电源的每个方面,无需使用额外零件。能够获得有关电源的遥测数据,包括温度、输入电流、输出电流、输入电压、输出电压和故障状态。

  ZL8800是Intersil的第四代数字控制器,它可以集成LDO支持在12V单路电源电压下工作;可以实现单线DDC总线支持多个Intersil器件的时序控制和故障管理;还配备了非易失存储器,允许用户存储所有配置和设置参数 ;还可以无补偿设计帮助节省开发时间。一代基站、路由器及类似的基础设施设计可显着受益于此先进电源系统。

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻