高清高速球技术不断进步
由于越来越多的生产厂商开始投入到高清网络球机的研发中,使得市场上充斥着各类参差不齐的网络高速球,从高端项目型到低端民用渠道型,工程商有了更多更广泛的选择。网络智能高速球核心技术问题主要集中在一体化变倍机芯、精密步进电机、高可靠的传输滑环三大关键部件上,只有把控了核心的技术,才有研制高性能网络高速球的可能性。
机芯方面,高清一体化机芯采用高清sensor和精密筛选的电子元器件,通过缜密的电路设计以及反复调试,融合自主研发的图像3A算法(自动曝光,自动白平衡,自动聚焦),结合优异的2D/3D降噪技术,使得成像清晰、色彩还原逼真,变倍聚焦精准迅速,关键监控场合不会遗漏任何监控细节。
精密步进电机方面,网络高速球采用高性能的马达驱动芯片、进口的精密步进电机,结合自主设计的电机高细分步距角算法技术,能对电机做到256微步细分,保证图像在任何倍数下平滑无抖动,定位更精准。自主研发的幂指数曲线速度控制算法,平稳控制云台电机运行速度,真正实现云台零丢步、零过冲、零累计误差控制,程度的减少了由于高速起步和瞬间停止所引起的传动部件的机械磨损,保证传动装置的精确性和平稳性,延长机器寿命。
高品质的滑环是网络高速球机在水平360度连续旋转时准确无误地传递视频信号、控制信号的有力保证,网络高速球机在滑环部分需要传输大量的视频数据,以及控制信号和其他触发信号,采用全进口镀金电刷滑环,确保了编码数据的无丢失,控制信号的精准无误。
另一方面,网络高速球机需要关注的是其编码算法,目前大部分厂家采用的是H.264视频编码算法,作为一个先进的视频编码标准,其定义了3种不同的种类:BaselineProfile、MainProfile、HighProfile。在这3种类中,大多数厂家采用的是的主要是BaselineProfile和MainProfile。H.264HighProfile可以在不降低图像质量的前提下大幅降低编码速率从而降低传输带宽和存储空间,进而降低成本。同时业内一直密切关注编码技术的动态,颁布的H.265标准也被厂家高度关注和研究。相信在不久的将来,这些全球的编码技术都会被融合到实际产品中。
高清高速球发展趋势
虽然网络高速球机近两年发展迅速,但由于其产品技术难度大、实现成本高等问题,目前应用范围还是很有局限,主要集中在平安城市、金融等高投入市场。
◇ 画面高清晰度,传输低码流
高清网络智能高速球给用户带来的直观的的感受就是高清晰度,目前高清网络智能高速球的清晰度多以720P和1080P为主。很容易想象,在未来的监控应用需求中,用户将对清晰度提出更高的要求,如在一些特殊场合需要用到300万、500万像素的高清网络高速球。在清晰度提升的同时,我们也面临着很多技术难题。首先是高分辨率下的编码算法,更低的码流,更低的带宽是用户所密切关注的。高清晰度的画面分辨率必然引来实时监控更高的码流传输,这对网络带宽和存储端无疑带来了高昂的成本,这是用户不想看到的。因此,后续的发展,我们应当在视频编码技术做出更高要求,在分辨率提高的情况下,码流需要得到有效控制,甚至做到比当前分辨率更低的码流,的视频编码技术也必将引入视频监控领域,如当前的H.265编码算法,已有较多厂商在开始研究此项全新算法的产品化。
◇ 丰富产品多样化,完善产品性能
网络智能高速球在具体的推广应用过程中也遇到了不少的问题,用户的现场环境往往是复杂多样的,如环境照度不够、监控背景光线亮暗差异大、现场操作人员技术功底弱等问题。这些问题都急切要求我们生产厂商去丰富产品多样化,完善产品性能。如:低照度、宽动态、光学变焦倍数、用户体验这四大功能。
◇ 图像分析智能化产品接入标准化
随着网络智能高速球的普遍应用,用户对其智能化的期望也将愈加浓烈。智能跟踪、人脸识别、周界入侵、流量统计等等视频智能分析算法是网络智能高速球发展的一大趋势,用户希望这些智能分析算法直接植入前端,以满足不同行业、不同环境下的智能应用。网络智能高速球在实际的工程项目中,往往要接入不同厂家的设备或者平台,例如NVR或者CMS管理平台等,要兼容不同厂商、不同品牌的NVR和管理平台,就需要网络智能高速球遵循当前的标准协议,例如新国标GB/T28181、国际Onvif协议以及第三方协议,这样才会为网络智能高速球的发展开辟新的路径。
高速球选购要点
采购时,应根据实际情况选择合理的高速球:一般机场、海关、交警、博物馆等采用的都是高档的高速球,同时内置的一体机都采用的是好的一体机。然后一般工厂、学校、医院、大楼等采用的都是中档或者中档以下的高速球,而超市或者小区采用的都是比价廉价的高速球或者低速球。购买的时候,要注意考虑主机的配套问题,询问主机的控制协议,如果不匹配要准备协议转换器。
高速球安装时,需要确认安装的位置,不同的安装位置选择内置的摄像机机心不一样,安装方式也不一样。一般室内的高速球采用纯彩色的一体机,变焦范围小一些,起始焦距小一些的,特别是具有广角镜头的一体机,比如采用16倍LG,18倍sony的,22倍日立的,22倍世林的等。室内球一般根据客户现场情况,采用室内壁装悬挂,吊杆悬挂、室内表面吸顶,嵌入式吸顶等方式。室外的高速球一般采用彩色低照度或者彩转黑的一体机,而且一般要采用质量更好的一体机,比如采用LG22倍、27倍,世林22倍,sony18倍,sony26倍,日立23倍等彩转黑一体机机心。根据实际使用的情况,选择价位不同的一体机机心。用户只要注意上面几点,那么就能选择到一款适合自身环境使用的高速球了。