• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果地图上演逆袭,俘获3500万用户

来源:
时间:2013-11-13

  根据comScore的数据,截止今年9月份,一共有1.367亿用户使用了地图,包括Android和iOS设备。其中,使用谷歌地图的约为5870万,占比42.9%,而苹果则是俘获了3500万用户。

  而在一年前,1.036亿用户中,就有8110万用户使用谷歌地图,占比高达78%。谷歌地图用户的锐减是由于苹果地图成为了ios系统的默认地图,导致了苹果地图的用户量显着上升,而谷歌地图的用户量锐减。

  在谷歌面向ios系统推出了独立的地图应用之后,这一市场状况也并未得到缓解。数据显示:当季iOS用户总量为6010万,其中有3500万使用苹果地图,占比超过58%。与此同时,使用谷歌地图的iOS用户却从去年3500万降至今年的630万,降幅超过80%。

  数据分析得出,每天有970万ios用户每天使用地图,Android系统的仅为720万用户,由此可见苹果用户与地图的互动频率更高;此外,iOS用户平均每月使用75.5分钟,Android用户平均每月为56.2分钟,苹果用户使用地图的时间更长。

  为了缓解这一局面,谷歌地图正在往客制化方向发展,Google正在尝试把已有的知识尽可能地植入到地图服务中去。也就是说,每个地图将会依据特定的人和特定的地点进行自定义,这样就有更多的内容是围绕特定用户的,而这样的话,于个人用户而言获得有用信息就更多,地图也就更好用了。

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻