• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高解析度低耗电将成尖端LCD屏发展方向

来源: 投影时代
时间:2013-11-13

    根据LCD液晶市场的观察,在过去的几年中,尖端的LCD液晶面板制造技术已迅速从大尺寸电视应用转向高解析度行动应用产品。随着高阶行动应用产品面板解析度已超过400ppi且继续向更高解析度迈进,行动应用产品液晶显示面板的制造,其实在很多方面都比大尺寸LCD液晶显示面板制造更具挑战。此外,对大部分行动装置来说,减少耗电量是提高电池使用寿命主要的关键。

  2013和2014年顶尖LCD液晶制造技术的发展目标主要是提高解析度、降低耗电量、提高画质(例如色彩饱和度和对比度)、符合人体工学和降低成本。而在2013/2014年的十大LCD制造技术中,低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物薄膜晶体管(oxideTFT)、染料型彩色滤光片(dyetypeCF)和RGBW这些先进技术可以提高像素开口率,增加传输速度和亮度,同时或可以通过减少背光照明达到降低耗电量。

2013/2014十大LCD液晶制造技术

  (备注:上表中,绿色框内表示已投入使用的技术,橙色框内表示尚未决定使用的技术)

  减少边框宽度是一个符合人体工学的手持装置的重要发展趋势,特别是目前智慧型手机萤幕不断增大,而7寸萤幕则是在平板电脑市场备受欢迎。LTPS和oxideTFT是减少边框宽度的主要技术,它们的高电子迁移率可以减少GOA(闸阵列)的电路尺寸从而减小外部边框。

  先进的液晶模式和光学校准,特别是近在负型IPS/FFS液晶和IPS/FFS光学对准方面取得的进展,是增强传输速度和提高色彩对比度重要的发展趋势。这些技术可以相互结合,而且都有机会在即将推出的iPhone6中采用。

  以量子点(QuantumDot)基础的背光可以同时提高发光效率和色彩饱和度。相较于传统的提高色彩饱和度的方式,比如较多使用会影响传输速度的色彩抗蚀剂,这种方式更为先进。采用这种方式,100%NTSC色彩再现就可能以较少成本实现。由于这种技术可以大幅提高画质,品牌厂商对其技术发展趋势颇为关注。OLED在画面色彩上有很大的优势,而以量子点为基础的背光源可以向LCD面板提供相当于AMOLED的色彩表现。

标签 晶体管 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻