处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大控股诠鼎集团推出TOSHIBA安全监控完整解决方案

大联大控股诠鼎集团推出TOSHIBA安全监控完整解决方案
来源:21ic 时间:2013-11-01
大联大控股 宣布,其旗下 诠鼎集团 推出东芝的TMPM342FYXBG微控制器,该内核采用ARM Cortex™-M3,是嵌入式微控制器市场中的标准内核,可提供实时应用所需的高代码密度和快速中断反应。TMPM342FYXBG 还具有高分辨率PPG和高精度模拟控制接口(12位模数转换器和10位数模转换器)。其小型封装使得这款微控制器成为对尺寸和分辨率性能都要求非常高的 安全监控 及网络监控的马达设计应用的理想选择。

该微控制器具有这样一些特性:内置高速12位模数转换器的无秒差转换可以从各种传感器和模拟电路中高速读取数据;高分辨率PPG能以160MHz的分辨率控制马达;采用东芝NANO FLASH™技术,可以提供高达256KB的内部闪存和高达32KB的SRAM;东芝NANO FLASH™技术具有高速和低功耗的特点,还可以实现实时操作系统和硬件;对于未来的系统扩展也已备好外部总线接口,简单实现内存扩展。

规格要求:

· ARM Cortex-M3

· 工作电压:2.7V至3.6V(片上调节器)

· I/O 1 2.7V至3.6V

· I/O 2 1.65V至3.6V(外部总线接口)

· 工作频率:40 MHz

· 内置内存:闪存ROM 256KB和SRAM 32B

· 调试电路:SWD/SWV,2位跟踪

· 待机模式:(IDLE,STOP1,STOP2)

内置功能:

· 高分辨率PPG:2通道(4个输出)

· 12位模数转换器:8通道 + 4通道(2单元)

· 10位数模转换器:2通道

· 16位ΔΣ模数转换器:4通道(差动)(1单元)

· 2相脉冲输入计数器:4通道

· DMA控制器:4通道

· 振荡频率检测器:1通道

· 两相脉冲计数器:2通道

· 16位 HS PWM:4单元4+4通道(高精度PPG输出)

· 16位定时器:10通道

· SIO/UART:2通道

· I2C:1通道

· VSIO/UART/SIO:1通道

· SSP:1通道

· 霍尔偏置控制器:2通道

· 10位EVR:2通道

· OpAMP:6通道

· PI/PE IF:2通道

· uStep控制器(7位):2单元(内置MO功能)

· H-SW驱动器:7通道

典型应用:

TMPM342FYXBG微控制器是应用之一是与东芝的高动态宽范围(HDR)CMOS传感器TCM5114PL搭配,可实现高动态范围、坏点校正、镜头校正、提升光感灵敏度的Binning功能(Vertical:1/2)、Picture Flip(水平翻转和垂直翻转)、珈玛校正功能(可编程伽马表)、自动白平衡、自动曝光控制、自动闪烁侦测及校正、软件待机模式、硬件关闭模式等功能。

图示-高动态宽范围CMOS传感器框图

开发工具支持

TMPM342FYXBG微控制器可以利用全球广泛使用的基于ARM Cortex™-M3软件,通用开发环境可显著降低产品研发成本。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28282次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25457次
3 1N4001 0.19MB 22115次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19623次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18630次
6 DS1337U+ 0.28MB 15077次
7 DR127-3R3-R 0.72MB 15070次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14558次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13492次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 12016次