• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

400%能效提升 ARM发布T760快移动GPU

来源:weiphone
时间:2013-10-31

    今天 AMR 正式发布了两款 Mali 系列 GPU(图形处理器),具体型号分别为 Mali-T720 和 Mali-T760。其中,Mali- T720 是一款中档 GPU,主要接任目前主流的 Mali-400 MP 和 450 MP GPU; Mali-T760 是代替 Mali- T604 的旗舰级移动 GPU,据称在能耗方面相较 Mali-T604 降低了 400%。


目前在 Android 平板领域,越有 50% 左右的产品采用了 ARM 的 Mali 系列 GPU,新一代 GPU 的发布,未来将大幅提升新平板点在图形处理方面的性能。然而,在智能手机领域,ARM Mali 系列 GPU 的份额并不理想,只有大约 20%,其中三星的跨界旗舰设备 Galaxy Note 3 搭载的是六核心的 Mali-T628。
ARM Mali-T720

Mali-T720 GPU 换成了现任高端 Mali-T604 GPU 使用的 MIDgard 架构 ,可以与 AMR 现行的 Cortex-A7 和 Cortex-A12 内核组合,也可以与即将在明年正式登场的 64 位 Cortex-A53 架构整合成处理器。Mali-T720 频率可以达到 600MHz,峰值运算速度为 81.6 GLOPS,像素填充率为每秒 4.8 Gpix。而三星老款 Exynos 4412 处理器上集成的 Mali-400 MP 在这方面只有 19.2 GFLOPS 和 1.6 Gpix。
除了提供更优秀个性能之外, Mali-T720 还缩小了 GPU 尺寸并改善了功耗。据 AMR 介绍, ARM Mali-T720 相比前代能效提升了 150%,面积也比现行的 Midgard 架构 GPU 减少了 30%,同时采用了的 28nm 制程工艺,保证在更小的面积上可以塞进 8 个 Shader 核心。新的 Mali-T720 经过优化之后更加适合 Android 系统,并提供 OpenGL ES 3.0 和 RenderScript 支持。
ARM Mali-T760

旗舰级 GPU Mali-T760 的 Shader 工作频率可达 600MHz,核心扩展到了 16 个,峰值运算速度提高到 326 GLOPS,拥有每秒 9.6 GPIX 的像素填充率。从这组数字来看,Mali- T720 GPU 的确是快的移动 GPU,而且能效相较 Mali-T604 GPU 提升 400%。
瑞芯微首席营销官曾表示,Mali- T760 GPU 的简单性和丰富的功能设计,有利于帮助瑞芯打造全新的移动处理器,缩短产品研发和上市速度,进一步扩大 Android 的市场份额。这意味着,未来大部分国产平板电脑均有机会搭载 AMR 这款新旗舰级 GPU。
新旗舰 Mali-T760 还使用到了 ARM 的 AFBC 帧缓冲压缩技术,配合全新的架构减少了带宽占用,限度地减少了转移的数据量,从而降低 GPU 使用的电量。举个例子,在玩《怒鸟》的过程中,游戏场景的整个框架并不需要重新渲染,真正渲染的地方只有当鸟击飞猪仔时需要,因此做到 GPU 功耗降低。
Mali-T760 其他的桌面级 GPU 的技术特性包括:
- 支持 OpenGL ES 3.0 /2.0 / 1.1
- 支持微软的 Direct3D 11.1
- 支持 OpenCL 1.1
- 支持 RenderScript/ FilterScript
完整支持 OpenCL 规范是 Mali-T720 的一大亮点,同时也是移动 GPU 中做到的一款,因此该 GPU 运行所有针对 OpenCL 的 Benchmarks 跑分工具都不是问题,真正标志着智能手机和平板电脑的 GPU 性能全面上升一个档次。ARM 称,新 GPU 可以帮助 CPU 更好的处理某些任务,比如:面部识别、手势操作和增强现实等等,尤其在 big.LITTLE 技术的处理器里 GPU 可以做的将不仅仅只是图形渲染。
目前全球有超过 84 个公司获得 ARM Mali 系列 GPU 授权,新产品 Mali-T720 和 T760 现在已经授权给 LG 电子 MediaTek 和 Rockchip 等公司。 Android 霸主三星也将继续使用 Mali 系列 GPU 打造自家的处理器,近 Note 3 的 Exynos 5420 处理器也放弃了 PowerVR SGX544MP3 GPU,转而使用 ARM Mali-T628 MP6 GPU。不过,在大名单中依然没有苹果和高通。
话说回来,那么好的 GPU 到底什么时候才真正问世呢?ARM 营销副总裁 Trina Watt 表示,全新一代 ARM Mali 系列 GPU 将从 2014 年年底出货。这意味着,至少要等到 MWC 2015 世界移动通信大会我们才有机会看到搭载 Mali-T760 的下一代智能手机和平板电脑,2014 年的主旋律还是刚刚开始出货量产的 ARM Mali T600系列。

标签 元器件搜索 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻