处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果明年或推超高清电视 采用无边框设计

苹果明年或推超高清电视 采用无边框设计
来源:环球家电网 时间:2013-10-25

    据国外媒体报道,日本前沿研究(Advanced Research Japan)分析师称,苹果可能将于明年第四季度开始销售55英寸和65英寸超高清电视。

  日本前沿研究分析师石野雅彦(MasahikoIshino)称,苹果这两款机型很可能采用无边框设计,不过他拒绝披露消息来源。

  苹果已故联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)曾告诉其传记作者,他“终于攻克了”如何利用简单的用户界面开发一台电视的原理,该电视可以与苹果其它设备进行无线内容同步。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在5月29日表示,电视是苹果“强烈关注”的一个领域,该公司寻求在Mac、iPhone、iPad的成功基础上开发新产品。

  石野雅彦称,LGDisplay、三星电子以及康宁可能会成为苹果电视的组件供应商,这两款产品的售价预计在1500美元至2500美元之间。LGDisplay可能负责提供上述产品超过70%的显示屏,三星提供图形处理设备,康宁公司提供产品外壳。另外,苹果可能仍然会和富士康合作,后者负责产品的组装工作。

  苹果正在假期购物季到来前升级其为畅销的产品。苹果上月推出了iPhone5s和iPhone5c,首个周末的销量就超过了900万台。

  今年早些时候,三星和LG电子都推出了55英寸和65英寸超高清电视,与日本和中国的厂商激烈竞争。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28193次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14925次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次