• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赚钱了!AMD多元化战略见成效

来源:CNET
时间:2013-10-24

美国东部时间2013年10月17日下午,AMD公布了2013财年第三季度财报。报告显示,AMD第三季度营收为14.6亿美元,同比增长15%,环比增长26%,经营利润9500万美元,净利润4800万美元。AMD时隔一年再次盈利,第三季度26%的环比增幅不仅超出了22%的增长目标,还一跃成为过去五年来环比增长的季度。

早在财报公布前,投行Wedbush已经根据AMD积极的前景预期,将其股票评级上调至表现优于大盘。分析师认为,AMD将从高速增长的半定制芯片业务中长期获利。未来两年,AMD的新业务将占到整体营收的50%。随着转型战略的推进实施,AMD正在致力于成为多元化成长型市场的。

转型初见成效

针对此次扭亏为盈,ITWorld评论称,半定制业务对业绩增长的强劲提升,充分显示了AMD摆脱“英特尔克隆者”形象的决心。从财报中可以看出,AMD的半定制、嵌入式芯片业务占到了总收入的30%以上,其中很大一部分要归功于微软和索尼采用了AMD的半定制化嵌入式芯片,AMD也由此在游戏主机市场完全占据了主导地位。此前,AMD单独成立了半定制业务部门,根据客户需求定制开发独一无二的专属方案,索尼PS4是该部门的个成功的合作案例。

入主游戏主机市场是AMD进军嵌入式蓝海的步,随后AMD在云终端、瘦客户机、数字标牌、工业自动化等细分领域都取得了突飞猛进的合作进展。在中国,斯迈龙科技公司已经在云终端产品中采用了AMD嵌入式SoC芯片,这种云终端解决方案在教育行业、政府办公以及中小企业信息化等领域具有差异化优势,众多企事业单位都在使用该产品。

另一个在新业务领域令人振奋的好消息是,AMD已经与美国运营商Verizon建立合作关系,为全球公共云服务部署AMDSeaMicroSM15000系列高密度服务器。此次合作得益于AMD收购SeaMicro取得的技术优势——功耗低、性能高、占地面积小的高密度服务器更能够满足云时代的计算需求。

在发力新业务的同时,AMD的传统PC业务也在不断变化的市场需求中引领创新。今年6月,AMD的APU取得重大升级,至尊A系列APU可以为笔记本、超轻薄笔记本、可变形电脑、平板电脑提供更优秀的计算能力、更出色的图形处理能力和更长的续航时间。宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、三星、东芝、微星、技嘉等厂商相继推出了采用新一代APU的新品。9月,AMD面向图形领域发力,发布了代号为“夏威夷”的新一代独立显卡,不仅降低功耗、提升性能,还为用户带来超高清、多屏的出色视觉体验。

新AMD蓄势待发

“AMD已经开始复苏,未来将推出更加多样化的半定制芯片,开发ARM架构的服务器级处理器,通过这些举措为转型的顺利实施赢得时间。”国外著名科技博客TheVerge对AMD的多元化业务组合给予了积极肯定。在PC行业不景气,特别是在Q3季度众多IT巨头利润下滑、经营持续亏损的背景下,AMD的扭亏为盈尤为不易。接下来,AMD将随着新兴市场的高速增长加快多元化发展步伐。

据IDC预测,2016年全球嵌入式设备将增长至96亿部。与此同时,对AMD的重大利好消息是,中国政府透露了对游戏主机解禁的消息,此举将在未来三年内带来数百万台的市场需求。从整体嵌入式市场的爆发式增长,到区域市场的美好前景,都为AMD提供了广阔的发展空间,更重要的是,游戏主机领域的成功经验,可以为嵌入式市场的长远发展奠定坚实基础。

公共云服务市场同样拥有骄人的市场前景。IDC预测显示,2013年全球公共云服务的支出将达到474亿美元,到2017年这个数字将增至1072亿美元。AMD收购SeaMicro带来的高密度服务器解决方案,随着云计算、大数据时代的兴起会有越来越多的用武之地,为公共云服务提供更广泛的支持。

从外部环境可以看出,新兴市场的利好将为AMD带来长期的积极影响,新的AMD将更专注于长期的可持续盈利和高速增长。2014年,首款ARM架构的64位服务器处理器“西雅图”,一系列升级的显卡、APU都将陆续面世,其中一些革命性的产品进化和解决方案升级,不仅将改变IT产业的格局,还将对我们的工作和生活带来积极的影响。

标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻