处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美研发能拉伸离子导体 可应用于生物医学器件

美研发能拉伸离子导体 可应用于生物医学器件
来源:互联网 时间:2013-10-21

    美国哈佛大学一个研究小组本月29日宣布,他们在实验室中造出了可拉伸且全透明的离子导体,能在一万赫兹以上的频率及一万伏以上的电压下工作。这种离子导体在医学、柔性机器人和柔性光学器件等领域有着广阔的应用前景。

    伸缩性导体可应用在生物医学等多个领域,成为业界研究热点。但现有伸缩性导体大多是电子导体,尽管它们具有良好的导电性与拉伸性,但在高频高压或在高度变形的情况下工作,导电性能将受较大影响,此外透明度与生物相容性都不及离子导体。

    研究小组负责人、哈佛大学应用科学与工程学院锁志刚教授在接受采访时说,他们用盐水与高分子聚合物网络相结合,做成水凝胶离子导体。在水凝胶里,水使离子导电,聚合物网络则提供固体形状。“我们的水凝胶像果冻和凉粉,但是可拉伸性极强,可拉伸5倍以上。”他们用水凝胶做了一系列器件,包括一个全透明大变形传感器以及一个透明的扬声器,可放各种音量的音乐。

    对于这个已发表在《科学》杂志上的成果,锁志刚说,使用离子导体制作器件,通常会遇到两个困难:一是高电压会引起电化学反应,二是离子比电子大、重,移动速度慢得多,造成离子导体的导电系数要比许多电子导体低很多。他们用绝缘橡胶解决了这两个难题。

    锁志刚解释说,在他们的器件中,用绝缘橡胶夹在两层离子导体之间,从而能控制电压接口,杜绝了电化学反应出现。与此同时,橡胶层作为电容器,只要有 很少量电荷就可导致很大的变形。由于它的电容很小,因此器件的频率可以极高,这样就可用离子导体做高频器件,而不受导电系数问题限制。

    对于离子导体的意义,锁志刚说,离子导体的多样性将为各种应用提供更多选择。比如,现代医学需要电子器件直接接触皮肤、心脏及大脑,可拉伸、透明且具有生物相容性的离子导体就可能比电子导体更适合。

    锁志刚承认,水凝胶作为离子导体有其缺陷,包括水分容易蒸发从而变得干燥等。因此他们下一步计划研制不易挥发的离子导体。此外,他们还计划用离子导体造出柔性机器人的控制元件与生物医学器件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28192次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25413次
3 1N4001 0.19MB 22053次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19543次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18601次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14924次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14458次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13418次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11988次