处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED显示屏应用防火技术分析

LED显示屏应用防火技术分析
来源:华强电子网 时间:2012-04-27

 随着现代科技的飞跃发展,我国LED显示屏行业持续高速速度增长,产业规模不断扩大,技术不断推陈出新,市场占有率从1993年至今,以年平均40%的增长率持续增长,然而,2012年4月2日的香港逸君绰酒店的突发火灾事件,给整个LED行业敲了一个警钟:在这个产业高速发展的同时,LED显示屏安全应用技术领域尚存短板,LED产品的规范化和标准化被再次提上议程。尤其LED显示屏防火安全应用技术方面更是焦点,所以今天小编带领大家看看是哪些因素会影响显示屏的安全防火问题。

显示屏防火技术的好坏主要与显示屏防火原材料、箱体工艺有莫大关联

防火原材料主要包括显示屏内部的使用的线材、电源,外部防护结构防火材料和塑胶套件这四个方面:

点:在大部分显示屏应用中,显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性,其要求有三点:线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准,相较于一般的铜包铝线芯、线芯截面积偏小、绝缘胶皮等级不够的线材,通电性能更稳定,不容易发生短路情况;

第二点:通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度炎热情况下,也能正常工作;

第三点:在显示屏外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的显示屏产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强,芯材专用料氧老化性能也很强,熔点温度135℃,分解温度≥300℃、环保性能、低烟无卤、符合SGS、阻燃性B-S1,d0,t0、参考使用标准UL94、GB/8624-2006。一般的户外显示屏产品的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾;

第四点:显示屏防火原材料还有一个重要部分,那就是塑胶套件,塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC+玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。

除了内部的原材料会影响防火效果,外部的配置和设计同样也非常重要,但是外部的配置主要涉及到防火问题中的散热,在显示屏工作同时会配置排风扇和空调对屏体内部进行散热降温,建议每8-10个平方装配1P的空调保证屏体内的温度保持正常恒温,空调或排风扇配置不到位会造成散热处理不均匀,容易导致因温度提升而引起屏体内部安全隐患。同时很多LED企业在进行箱体的防护等级测试时,只是简单模拟了外部环境里喷淋防水的测试,防水效果持久性和强度上有待考证,所以造成在显示屏产品使用过一段时间之后就有渗水的情况发生,这是户外显示屏容易发生火灾或使用寿命短的重要原因。在应对雷雨天气时,屏体装置避雷器也是避免雷电强击而烧坏屏体内部器件的必备工具,可以直接将雷电导入地面,而不会对屏体产生影响。

以上所述均属于显示屏的内部原因,我们当然也不能忽视后期维护过程中人为造成的因素,比如在后续维护工作中,操作人员没有按照严格的工序流程进行作业(模组螺丝没打紧、线材极性接反、作业后遗留导电物体等),容易引起火宅。

同样,在照明灯具行业,引起火灾的主要原因也是由于安装位置不规范或者材料使用不恰当等,防止照明灯具火灾的主要措施是严格控制与可燃物之间的距离、规范安装并做好隔热保护。

此次香港酒店显示屏起火事件的确切原因还有待调查,但是也不能因此次事件而对香港的LED显示屏产品应用抱消极的态度,虽然整个行业标准还未确立,但是行业内做得比较好的LED企业还是很多,例如深圳市洲明科技的显示屏产品已获得了英国试验中心BS476的建筑材料阻燃防火测试,这些达到国际认证标准的显示屏产品是LED行业内的佼佼者,我们应向这些领头的模范企业看齐,以高品质、严规格来要求自己,引导行业健康发展,从而提升整个行业在国际上的竞争力,走向国际化。  

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28207次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25423次
3 1N4001 0.19MB 22057次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19551次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18605次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15045次
7 DS1337U+ 0.28MB 14944次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14472次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13429次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11991次