目前,平板电脑与智能手机的出货量已超过个人计算机(PC),2013年智能手机出货量更预计可达10亿支,智能移动设备正处于爆炸性成长阶段。如今的用户期待更丰富的移动体验,而只有像big.LITTLE这样低功耗的技术能将过去被视为不可能实现的体验化为可能,例如实时浏览、游戏机级别的游戏体验、以及长达数天而非仅只有数小时的电池续航力。
ARM big.LITTLE处理技术解决了打造系统级芯片(SoC)的挑战,让系统级芯片能满足智能手机和其他移动设备的多样需求,比如,让智能手机不仅能支持高性能的操作,也具备超长的电池续航力。ARM big.LITTLE技术不仅扩大了移动设备的动态性能范围、提升了功耗效率,对于目前在ARM处理器平台上的广泛应用,也可无缝转移到big.LITTLE架构上运作。
big.LITTLE解决方案搭配了业界性能、多能提供现有智能手机2倍以上性能的Cortex?-A15处理器,和超节能Cortex-A7处理器及ARM CoreLink?高速缓存一致性互联架构(Cache Coherent Interconnect, CCI-400),能无缝地根据任务性能需求选择合适的处理器,从而提供的用户使用体验和化的能源利用。将来big.LITTLE解决方案还可搭配Cortex-A53和Cortex-A57处理器。
此外ARM更提供系统级IP工具,强化技术完整性,包括:ARM POP?内核硬化加速技术--用以简化采用big.LITTLE技术的SoC在先进制程节点下的实现;Development Studio 5(DS-5?)调试与分析工具;以及Active Assist设计服务。
ARM全球总裁Simon Segars表示:"big.LITTLE技术以ARM在低功耗领域的地位为基础,为高效能且低功耗的处理器技术树立了新标准。在一般工作量下,big.LITTLE技术多能减少70%处理器耗电量,让智能手机可以执行更多工作,同时延长使用时间。随着智能手机与平板电脑持续成为消费者的首要计算设备,我们的合作伙伴越来越看重ARM的创新技术,借以提高性能并满足顾客需求,提供时刻连网、永不断线的服务。"
富士通半导体先进产品事业部执行副总裁Mitsugu Naito表示:"ARM big.LITTLE技术不仅适合智能手机与移动计算设备,也能用来开发适用各种嵌入式应用的高效能、低耗电SoC。我们在SoC开发的专长结合ARM big.LITTLE处理器技术,将提供高性能与低功耗的解决方案,满足市场对于下一代创新嵌入式产品的需求。"
联发科技市场总监Johan Lodenius表示:"在技术的演进上,big.LITTLE处理器技术是继对称多重处理结构(symmetric multi-processing)后的下一阶段,它能在相同的耗能下,提高移动设备的性能。我们希望能通过big.LITTLE处理技术进一步为旗下已大获市场肯定的多核心芯片产品提升性能,同时为智能手机带来全新体验。"
瑞萨通信技术公司高级执行副总裁暨首席运营官(COO)吉冈真一表示:"移动设备市场对性能的要求越来越高,而瑞萨通信已取得有利的市场地位,以高度整合的通信处理器与应用处理器来提供全球的智能手机平台,从而满足市场需求。我们的智能设计概念结合ARM big.LITTLE处理技术,将为移动设备市场提供性能与电池续航力的整合,满足移动计算大幅成长下所带动的需求。"
三星电子终端事业部系统级LSI营销副总裁Tae-Hoon Kim表示:"智能手机和平板电脑正日益成为用户的主要计算设备,作为业内款采用big.LITTLE技术的应用处理器,三星Exynos 5 Octa能在处理各种移动负荷的同时并对功耗进行优化,通过创新为客户带来出色的用户体验。"
法国Orange电信公司 移动多媒体与设备部门高级副总裁Yves Maitre表示:"随着移动网络日益普及,数据流量也将不断地激增。我们可以预见,享用高画质内容与多媒体服务的需求必将增加,新的连网体验也将会涌现。为充分利用高速移动网络,运营商与设备厂商必须拥有像ARM Cortex处理器及big.LITTLE处理技术这样的高性能低功耗处理器功能,以便在连网设备市场中持续成长,并打造全新的使用者体验。"
Sprint电信公司 总监Von McConnell 评论道:"在使用智能手机时,特别是考虑到我们今天所看到的呈指数级增长的数据使用量,电池消耗是一个非常重要的考量因素。ARM Cortex处理器和big.LITTLE技术在帮助提高智能手机性能与能效方面拥有巨大潜力。"