• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

穿戴式设备商机推动高阶Cortex-M4 MCU需求迅速攀升

来源:21ic
时间:2013-09-27

高阶微控制器( MCU )市场需求火热。随着智慧手表、智慧眼镜与可携式医疗装置逐渐成为电子产品明日之星,各家塬始设备製造商(OEM)为开发出效能更佳的产品,已开始导入兼具低功耗与高效能的 Cortex-M4 MCU,推升高阶MCU市场商机快速扩大。

意法半导体(ST)大中华与南亚区微控制器行销与应用总监James Wiart表示,继智慧型手机与平板电脑,智慧型穿戴式装置可望成为未来出货量成长快速的终端产品,遂吸引各家MCU业者争相竞逐此一市场。为符合 穿戴式设备 商对产品效能的要求,MCU业者皆不断精进基于Cortex-M4核心的解决方案,希冀藉此取代昂贵的数位讯号处理器(DSP)。

Wiart进一步指出,由于智慧手表、智慧眼镜或可携式医疗装置等产品,大多皆搭载液晶显示面板,以呈现较复杂或精细的影像画面,而製造商若採用标準型应用处理器或DSP不仅元件成本较高,且功耗也容易直线上升,因此亟需同时兼具高运算效能、低成本且低功耗的解决方案。

有鑑于此,意法半导体推出新款Cortex-M4 MCU--STM32F4x9系列,此一元件高度整合DSP与浮点运算器(FPU),并同时具备TFT-LCD控制器与加快绘图处理性能的即时自我调整 (Adaptive Real-time, ART)加速器,能提供高达180MHz/225DMIPS运算速度,可取代当前基于MCU与中低阶DSP的整合解决方案,让开发人员能节省电路板空间,并降低系统设计复杂度。

除此之外,STM32F4x9系列具备2MB快闪记忆体或1MB双区快闪记忆体,且每个快闪记忆体皆内建256KB RAM,让嵌入式系统能使用Microsoft.NET、Java或uC Linux等先进平台,此一设计方式可使软体设计人员开发功能更丰富的应用软体,并以更快的速度和更高的效率提供更佳的用户体验。

值得注意的是,受益于意法半导体90奈米製程和新产品设计技术,STM32F429/39系列的MCU关机模式电流量可降至100微安培(µA),功耗约为现有STM32F2和STM32F4系列MCU的叁分之一。

Wiart强调,目前已有不少穿戴式设备製造商开始导入Cortex-M4 MCU,可望使高阶MCU从工业控制与国防航太等市场,拓展至商机庞大的消费性电子市场,而意法半导体将藉由STM32F4x9系列MCU抢攻此一应用商机。

标签 穿戴式设备 Cortex-M4 MCU Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

更多新闻