在高端机市场,酷派多年以来一直与苹果、三星争夺“天下”,酷派也是一家能够推出产品售价超过4000元厂家。据悉,此次发布的大观4手机9970主打高端商务手机市场,将与三星Galaxy Note 3、Galaxy S4、苹果5S、5C等产品同台竞争,将成为2013年高端市场新的焦点。
酷派推出端商务机大观4 抢夺三星、苹果市场
据国外媒体报道,全球手机产业链99%的利润被苹果、三星所“瓜分”,其中高端手机市场被三星和苹果的市场份额超过90%。但从苹果Q2季度的财报来看,苹果在中国市场份额和利润都出现双下滑的趋势,这意味着在高端机市场迎来了国产品牌的市场机会,如果国产品牌能够抓住这个产业机会,未来将会在高端机市场有一席之地。
业界分析,今年国产品牌都有向高端市场布局的“冲动”,但更多的是处于尝试阶段,真正有实力在高端市场与国际品牌竞争的厂家,目前只有酷派具备高端市场的竞争力,主要源于酷派多年在高端市场的影响力,积累了有近百万的高端用户群,二是酷派了解高端商务人群的需求,在技术积累、创新和产品体验方面非常卓越。
坚持对高端市场的布局,坚持对 高端旗舰 产品的巨大投入和创新,这是宇龙酷派的立身之本,这也是宇龙酷派郭德英总裁在不同场合重点阐述的策略。据悉,酷派今年投入数亿元加大对高端产品的研发和创新力度,组成一个800人的研发团队专门开发、规划高端产品,此次推出的大观第4代产品比去年第3代产品又有质的提升,应用了新的工艺、材质和技术。据内部人士透露,宇龙酷派2013年高端机产品研发投入相比2012年提升20%以上。
据透露,酷派大观4是一款极致创新科技的产品,从技术层面来讲可以PK掉三星Galaxy Note3,在很多技术创新和功能方面超越三星Galaxy Note3。酷派大观4采用了一块5.9英寸的超高清视网膜屏幕,分辨率达到了1080P全高清,PPI接近380,在材质方面,酷派大观应用了新的材质——特殊的航空材质,很好地凸显了金属的质感之美,并克服了金属材质干扰信号的困难;另外,酷派大观4是首款搭载英伟达全新A15 架构 的NVIDIA Tegra 4,主频为1.8G Hz,可实现创纪录的性能与电池续航能力,玩游戏超级劲爆。同时,酷派大观4克服了酷派早期在拍照方面的“短板”,采用了索尼1300万堆栈式摄像头,全新的1/3英寸大小的堆栈式图像传感器,5组5片超高透光率合成树脂镜片和1300万有效像素能更好的捕捉和还原光线,视角达75.7°,小景深10mm,成像质量优秀,并在频域和时间域空间上实现了双重去噪,保证了低光下图像的细节。
宇龙酷派产品与市场体系副总裁苏进表示,酷派打造的大观4产品主打高端商务市场,强调是商务、科技与创新,为打造大观4的核心竞争力,采取了几个关键性策略:一是强调高端产品的差异化特征,建立酷派大观系列与苹果、三星GALAXY产品的区隔;二是强调产品体验的时尚感和科技感,增加用户对酷派产品的黏性;三是,打造时尚的外观设计和国际一流的工艺也是核心竞争力的一部分,对高端产品采用全球好的ID设计和新的工艺、产品材质。
易观资讯分析师路理彬认为,刚刚发布的iPhone 5S和5C没有给业界带来太多的亮点和震撼性的创新,如果国产品牌能够在高端产品上有突破性创新或者抓住用户体验的关键环节,我们认为国产品牌将摆脱过去“搞市场占有率,低利润率”的困局,而对于一直在高端细分市场耕耘的酷派,将是国产品牌高端市场的引领者,对于酷派而言,要在高端市场的取得成功,一是要解决品牌溢价的问题,二是要进一步加大对技术的积累。
酷派率先推智能手表
穿戴式设备在谷歌眼镜等引领下风靡全球,互联网巨头和硬件制造商纷纷涉足,国际品牌三星近日也宣布推出智能手表Gear,穿戴式智能设备的前景变得明朗。市场调研机构ABI Research的研究报告称,可穿戴设备市场预计在接下来五年将能创造5亿台销量,瑞士信贷发表报告预测也称,未来2、3年,可穿戴技术市场规模将由目前的30亿-50亿美元增长至300亿-500亿美元。
据悉,此次酷派除推出了高端商务手机大观4代外,同步推出的还有一款Coolpad智能手表, Coolpad智能手表将作为手机的一个配件,起辅助作用。据悉,Coolpad智能手表采用1.2英寸LCD夏普屏幕和金属表壳的外观设计,120像素*120像素左右的分辨率,可以通过物理按键操作。目前Coolpad智能手表具备5大功能:来电提醒、来短信查看与回复、邮件内容查看、日程提醒、支持对大观4音乐进行控制等功能。
宇龙酷派副总裁张光强表示,酷派布局智能手表的原因,主要弥补现在大屏手机的一些局限性,智能手表将协助用户过滤提醒信息,核心功能除了本身的手表,将提供电话、短信和日历提醒,所有通知通过手表推送,如果需要用手机操作的,则拿出手机,如果不需要的,则略过,比如电话和短信;他进一步表示,Coolpad智能手表研发的过程并非一帆风顺,的困难莫过于解决智能手表耗电的问题。为了更好地应对这个问题,智能手表被设计成较小的显示屏幕,并且采用了夏普记忆屏幕,以起到省电的作用。
据透露,此次Coolpad智能手表将与大观4同步上市,后期酷派将会推出系列化的穿戴式智能设备。