• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AWSC选择Mentor Calibre纳米平台用于验证先进砷化镓无线集成电路

来源:中国电子网
时间:2013-09-23

Mentor Graphics公司日前宣布,宏捷科技股份有限公司(AWSC)已经选择Calibre® nmDRC™和nmLVS™产品作为其针对手机和其他无线应用中砷化镓集成电路的金级核签物理验证解决方案。作为其提供的代工服务的一部分,AWSC将为客户提供Calibre设计规则检查,以帮助他们确保在交付AWSC投产之前,他们的设计是无瑕疵并满足所有生产要求的。

“我们将新服务转移至Calibre纳米平台,主要是利用它所具有而其他产品不能提供的高效命令和独特功能,如基于方程的DRC,该功能使得射频应用中复杂的设计规则更易实现”,AWSC产品开发经理路易斯陆(Louis Lu)表示,“Calibre正被我们增速快的客户群体广泛使用,它可以无缝地被客户应用于任何设计流程之中,包括安捷伦ADS射频设计平台。与此同时,Mentor能够给我们提供高层次的产品支持和应用知识,这在我们的决策制定中起到了很重要的作用。”

“我们很高兴AWSC为先进的射频集成电路选择了Calibre纳米平台”,Mentor Graphics的Calibre代工项目主任Shu-Wen Chang表示。“AWSC选择Calibre纳米平台用于射频应用中的先进砷化镓集成电路,这符合利用先进的Calibre技术,将其应用到更大的特征尺寸之中这一全球化的大趋势。“我们共同的客户正通过初为简单几何数据开发的流程推进更复杂的设计,尤其体现在移动应用程序(如智能手机,平板电脑等)中,AMS/RF正变得越来越重要。”

AWS正在使用的其中一项高级功能是Calibre nmDRC产品中基于方程的DRC设备,它填补了传统的DRC和DFM过程仿真器之间的空白。在以往,一些设计规则太复杂,难以用传统的测量方法和规则表捕获。而基于方程的DRC允许这些规则通过复杂的多变量方程被表述出来,使复杂的二维和三维相互作用的特征能够被精确地描述出来,而这些特征会对可制造性产生直接影响。与此同时,基于方程的DRC为用户带来了扩展性和快速的运行时间,可体验一整套新的设计和过程的相互作用。它还提供了精确的数值反馈从而使用户进行可靠的设计权衡,并迅速确定的方案。

AWSC是一家位于台湾Hsin-shi的代工服务有限公司,利用GaAs HBT,pHEMT/IPD和GaAs/Ge CPV技术为智能手机和WiFi提供单片微波集成电路(MMIC)服务。

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻