• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

D-Link为新企业接入点选用博通公司StrataGX和5G WiFi SoC产品

来源:21ic
时间:2013-09-22

21ic讯 博通(Broadcom)公司宣布,网络解决方案提供商D-Link已为其的11AC Wi-Fi企业接入点选用了博通公司的高集成StrataGXTM处理器和5G WiFi 企业级SoC。博通公司的StrataGX系列产品和5G WiFi SoC可针对企业大幅增加带宽,使多个用户能够同时以10倍于传统无线网络的速度进行传输和下载内容。如需了解更多新闻,请访问博通公司的新闻发布室。

对无线网络依赖度的提高、视频消费的爆炸式增长以及自带移动设备的兴起都给企业的传统无线网络带来了巨大压力。博通公司的StrataGX处理器与基于IEEE 802.11ac标准的5G WiFi相结合,通过提供更强大的带宽、增强稳定性和提升安全特性,来帮助D-Link公司应对这些挑战。

“高带宽内容和移动云数据的迁移都增加了对于集中式有线千兆位速率网络的高速无线接入的需求,作为消费类802.11ac产品的,D-Link正在引领企业向11ac的过渡。” D-link交换机和安全产品部门助理副总裁ML Jean说道。“博通公司的企业无线SoC与D-Link用于部署和管理集中式无线解决方案的先进工具相结合,能够满足移动办公人员日益增长的连接需求。”

“通过将博通的SoC应用于新的接入点,D-Link在处理能力方面能够获得10倍的增长,并同时显著降低能耗,”博通公司计算和连接部门副总裁兼总经理Ed Redmond谈道。“这使D-Link能够通过无线网络为更多设备提供前所未有的高带宽内容,从而提升整个企业的服务质量。”

StrataGX BCM5301×系列产品的主要特点:

  先进的双核ARM Cortex-A9处理器

  集成式千兆位以太网交换机和10/100/1000 PHYs

  高速PCIe Gen 2、USB2.0和USB3.0系统连接性

  DDR3存储器接口,达800MHz

5G WiFi BCM43460企业SoC的主要特点:

 双频(2.4和5GHz),符合IEEE 802.11ac (草案)3×3,包含MAC/PHY/Radio的完整SoC

  采用多输入多输出(MIMO)技术,加倍提升频谱效率

 全集成式双频无线电收发机,支持3×3天线,数据速率可达1.3Gbps

  采用显式波束成形,为移动客户端提供的速率和覆盖范围性能

产品可用性:

博通公司StrataGX BCM5301×系列产品和 BCM43460 5G WiFi SoC目前已上市。采用了博通StrataGX和5G WiFi SoC 的 D-Link 11AC Wi-Fi 接入点,计划于2013年下半年面向OEM企业进行产品式样。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻