• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

西北风电外送如何“协奏”?

来源:中国电子网
时间:2013-09-18

“从6月份到现在,酒泉市领导已经来北京三次了,希望我们把去年新批的二基地中的300万项目干起来。”一家风电企业高管说,酒泉这次有点下后通牒的意思,如果年底前仍不开工,就取消业主资格。“可是,酒泉现有的弃风问题不解决,没有明确的送出线路和消纳方案,再增加投资不是白白晒太阳吗?”

我国风光水煤资源与负荷逆向分布的特点,决定了西北能源外送是大势所趋。日前,国家发改委印发了“关于2012年西部大开发工作进展情况和2013年工作安排的通知”,其中能源是大力发展的特色优势产业,并对优化能源结构和项目布局提出了具体要求。

然而,在记者的采访中,谈起西北能源的发展,多位资深人士却观点各异,据称,目前在国家相关部门也没有达成统一意见。但颇为一致的是,他们认为:电网与电源的矛盾,传统能源与新能源的矛盾,能源开发与利用上下游地方的矛盾以及中央政策与地方利益的矛盾,到了迫切需要平衡和统筹的时候。“地方、电源、电网争论不定又相互角力,西北风光水火如何利用和外送,正是这一矛盾的突出显现。”

酒泉心急如焚风企望而却步

为酒泉为难的风电央企不止一家。在五大发电集团、神华、中广核等主流开发商看来,风场建设周期快于电网建设,只要外送通道开建或解决弃风问题,他们马上就行动。私底下说,他们是被去年酒泉弃风“吓怕”了。数据显示,甘肃省并网风电总装机660万千瓦,占全国1/10,设计利用小时数约为2200小时,但去年实际利用1645小时,弃风率高达24%。

甘肃省电力公司风电技术中心主任汪宁渤告诉记者,去年是小风年,且酒泉大部分风电场进行无功补偿和低电压穿越改造,因此情况特殊。但主要的因素还是弃风限电,影响风电利用小时数降低约250小时左右。“我们认为,对于去年酒泉弃风存在理解偏差。其实去年甘肃弃风比例不是24%,应为12%左右。”

电网方面对今年风电并网非常乐观,因为新疆与西北联网的第二条750kV通道已经投产,提高了酒泉风电的送出能力。“目前是酒泉二期300万项目开工建设的好时机。由于新疆目前基本无电可送,因此目前实际送出电力相对较小,二通道投产后基本解决目前酒泉风电基风电的送出问题。近期酒泉风电出力创出376.6万千瓦新高,占当时全省用电负荷的43.2%,电网已经具备满足酒泉风电送出能力,目前风电主要受到市场消纳能力不足的制约。”汪宁渤说。

一些风电企业对二通道建成后的实际效果表示担忧。据了解,尽管新疆与西北联网第二回750kV项目理论输电能力能够达到500万,但“受到电网网架结构相对薄弱、电源支撑能力不足等因素的制约”,该项目投产后实际能够增加“西电东送”能力仅300万千瓦左右。

如何解决上述问题却似乎不是酒泉地方政府当前关注的焦点。一位接近酒泉市高层的人士称,酒泉深刻认识到风电资源优势对其经济发展的拉动作用,也认识到市场消纳能力不足是发展的掣肘,“因此,酒泉逼风电企业先建,并非不了解实际。一是迫于今年经济发展的压力,二是想‘倒逼’酒泉至湖南正负800kV直流输电项目快点批下来。”

三北能源外送看哈密

风火打捆需要运行实例

据悉,目前相关机构和专家正在对酒泉到湖南正负800kV直流输电项目进行论证。其中风火配合外送的技术可行性和经济性分析是研究重点。“目前业界对于风火打捆还没有完全研究透,因此,酒泉应该等一等,看哈郑直流明年底投产后实际运行的情况再说。”一参与研究人士说。

哈郑直流备受关注,是由于它不仅是世界上电压等级、输送容量、输送距离远的特高压直流输电工程,也是我国风火打捆远距离输电项目的首次尝试。该项目2010年开始论证,2012年核准建设,今年年底通道投产,理论上能够增加送出能力800万千瓦。配套的电源由8台66万千瓦火电、800万千瓦风电和125万千瓦光伏组成,预计到2014年底全面投产。

国际上风电并网消纳的经验之一是有灵活的配套调节电源。而在我国三北地区,灵活的调节电源建设因各种原因并不尽如人意。国网公司相关人士称:“风火打捆是根据我国能源发展的现状,在解决现有新能源与传统能源发展矛盾过程中的一个主动创新的解决办法,哈郑线经济性技术性皆可行,是支持新疆和西部大发展、保证东部地区能源供应的重要举措。”

水电总院参与设计的一位专家认为:“目前看,800万千瓦的风电规模自身可以平抑一定的波动尖峰,在基本不弃风的情况下,仅需要500万千瓦的送出能力,其中300万千瓦在输电通道能力设计中预留,剩下200万千瓦需要通过500万千瓦火电调峰解决。”他认为,风火互补理论上可行,需要对电网应对风场波动进行特殊设计,风机也要提高应对极端天气的控制能力,更重要的是对参与火电进行利益机制协调。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻