中国改革开放30余年,社会经济的得到了飞速的发展,大家对于社会安全问题也慢慢高度重视,这时监视器就登上了舞台成为重要的工具,不管是财产安全还是人生安全都可以得到保障。进入21世纪,随着社会经济的快速发展,监视器的需求快速增长,监视器的需求大幅度增长让各个厂家都想分吃这块蛋糕,在国内,品种繁多的监视器充斥了安防监控市场。
液晶监视器迈入全高清时代
随着社会经济的快速发展,人们对安全的需求日益增强,社会公共安全也受到人们越来越多的关注。尤其是安防视频监控系统,作为一种安全防范的有效手段,越来越受到各界的广泛关注。而一套完整的视频监控系统它包含着前端采集设备(摄像机),传输存储设备(DVR)、终端显示设备(显示器)这三大部分组成,要想达到全高清监控效果,整个系统设备就必须达到一致的全高清。
同时,伴随着来我国近些年计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,为整个视频监控系统的高清化智能化提供了有力基础和准备。在前端设备、传输存储设备中已出现了一些高清产品,如百万高清摄像头或高清DVR等,但这些产品并不是真正意义的“全高清1080P”产品,而且还不是很成熟完善,只有后端的显示设备才达到了1080P高清。
目前,在视频监控中后端显示产品有CRT监视器、PDP等离子监视器、LCD液晶监视器。而液晶监视器被人们公认适合应用于安防领域作为专业监视终端的产品。它有更长的使用寿命问题,一般普通的液晶监视器的使用寿命都可以达到5万小时以上,分辨率可以轻易做到标准高清(720P)以上甚至达到1080P的全高清等级,功率与发热量也相对较小。“电子市场一直是高速发展的行业,新的技术势必会推进安防行业的升级换代。
就监视器而言液晶监视器已经是全高清液晶成熟产品,一方面兼顾传统的应用,保留BNC接口,另一方面产品就标配HDMI、DVI接口,依托超强处理芯片的强大功能全面支持1080P高清视频。高清,智能是未来整个监控系统的发展方向,对于后端监视系统,LCD液晶监视器的新技术趋势是:全高清显示技术是其一,还有视频数据的插帧倍频技术,智能运算技术,IPS的硬屏显示全视角技术等。
全高清是包括液晶监视器市场在内的安防行业整体发展的必然趋势。目前奔硕推出的大尺寸液晶监视器及液晶拼接屏都可支持全高清显示,正引领着整个视频监控行业向全高清时代发展。
监视器技术大汇集
监视器在安防监控系统(闭路监控系统cctv)中监视器多充当监控人员的“眼睛”,通过它来显示系统前段送过来的影像,是监控系统不可或缺的显示终端,是除了摄像头外监控系统中重要的一环。近年来,LCD液晶监视器的发展已经逐渐占据了主动地位,这与LCD液晶监视器技术的升级改良有着必然的联系,。
◇120Hz技术
为了克服LCD所固有的拖尾现象,各大液晶屏厂家纷纷推出更高场频的显示屏。现在新的LCD液晶监视器的处理器芯片内部已经实现了场频的倍频功能(实现120Hz),通过插帧方式,在保证图像效果的前提下,比60Hz方案更好地缩短了图像的响应时间,减轻了拖尾现象。
◇FULLHD技术
随着LCD技术的进步,全高清液晶屏(物理分辨率1920×1080)的出现,以及前端摄像机、DVR、电脑等输出的数字高清信号,这就使得HDMI接口也出现在一些高档的监视器中。具有1080P信号输出的摄像机、DVR等前端输出设备,其输出都要接入到有HDMI接口的监视器中,一方面实现画面的高清再现,另一方面由于是视频、音频都在一根线缆中传送,使得监控系统的搭建就比较简洁。如金众液晶监视器,其所用液晶屏物理分辨率已经达到1920×1080,配有HDMI接口,完全可以实现全高清信号的点对点显示。
◇USB本地升级技术
由于监视器使用的特殊性,各种用户使用的场景及个人喜好的不同,可能需要针对客户的特殊要求调整不同的功能和效果。以前的监视器升级需要使用专门的升级设备和复杂的升级过程,用户很难自己操作。如今的LCD监视器配置了USB升级功能,厂家只需要将按照用户的需求做好的程序提供给用户,用户自行升级并立马验证,这就避免了升级不方便的问题。
◇DID/PID技术
DID/PID是一种以工业标淮设计的,可长时间连续稳定工作的液晶屏(一年365天24小时开机),能适应恶劣工作环境的专用液晶屏。作为其独有的显示技术,与普通液晶显示器的不同在于其改善了液晶分子排列结构,可以横向、纵向、吊顶放置。具有高亮度、高清晰度(1080P)、使用寿命较长、运行稳定和维护成本低等优点,并且其色彩饱和度较高(DID可达93%,而普通液晶屏仅为72%,达到了更高的对比度和亮度,以及8万小时的超长使用寿命。如市面上一些40寸、42寸、46寸LCD监视器均采用的是DID/PID技术的液晶屏,再加上一些特有的软、硬件处理技术,使得LCD监视器能更加完美地满足用户的需求。
液晶监视器选购要点
◇液晶监视器产品稳定性
大家都知道,监视器主要是用于安防监控领域,运行要求24小时不间断,所以监视器的稳定性是非常重要的。对于任何产品来说,质量总是被摆在位的。所以消费者选购时先要了解液晶屏的使用寿命,通过测试图像检查是否有坏点,屏幕坏点是否在标准允许的范围之内。外壳是否采用具有屏蔽干扰功能的金属材质,接口类型是否丰富,制作工艺的精细度,散热效果、风扇散热设计如何,温升是否正常等方面问题。其次,还要注重监视器的各项性能指标,这里主要是指物理分辨率、亮度、对比度、色彩饱和度、可视角度、响应时间以及使用寿命。这些都是决定监视器品质保证以及显示效果的重要因素。
◇液晶监视器品牌的选择
在实际的应用项目中,根据需求来选择液晶监视器,首先是决定选购哪个品牌的液晶监视器。不同的品牌,代表不同的价值,也代表不同的市场。监视器要求24小时运行,稳定性是很重要的。如果选择一个没有听说过的品牌,监视器的好坏,也许您在购买时从外表根本看不出来,但是内部电路结构,元器件的好坏都会对监视器以后的运用起到关键作用。因此,选择一台具有品牌影响力的监视器,可以让您免去日后反复维修的烦恼。如悦奇是国内信誉度非常高的品牌,该品牌在质量方面都有稳固的保证。
◇良好的售后服务体系
对于广大客户来说,厂家的售后服务是产品能否正常运行的重要保障;对于厂家来说,良好的售后服务流程则是对信誉的高度重视。因此,考察一个液晶监视器生产厂家就必须了解厂家的售后服务体系,只有这样,才能在产品或者其他服务出现问题的时候时间得到厂家的协助与支持。
结语
监视器在安防监控系统中监视器多充当监控人员的“眼睛”,通过它来显示系统前段送过来的影像,是监控系统不可或缺的显示终端,是除了摄像头外监控系统中重要的一环。目前监视器在安防配置需求量是非常庞大的。在某些大型企业或机构安防配置方案中都是以千台计的,一般企业、工厂、大厦、展所等领域也动辄百台,至于小区楼宇、家庭、小企业也不可小觑。