• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

KatoenNatie选用Ruckus ZoneFlex作为其全球仓储运营Wi-Fi标准

来源:21ic
时间:2013-09-03

21ic讯 智能无线网络公司优科无线日前宣布其ZoneFlex™ Smart Wi-Fi产品与技术已获全球的增值物流提供商KatoenNatie选用,旨在支持全球各地的仓储运营。

KatoenNatie成立于150多年前,总部设在比利时安特卫普,是一家国际物流服务提供商及港口运营商,客户范围包括消费品、工业制造及化学公司。KatoenNatie目前在全球五大洲34个国家的154个地点运营,拥有员工10,000多人,提供综合物流服务,包括仓储服务、包装与再包装、运输与配送、增值服务、清洁与修理、项目与流程工程,以及港口运营。

KatoenNatie电信总监Ian De Winter说到:“在当今的仓储环境中,时间就是金钱,因此,毫无疑问,需要一个可靠的无线系统。而且,我们发现传统Wi-Fi技术无法适应不断改变的射频环境。对我们来说,Ruckus智能Wi-Fi是应对所有这些问题的选择。”

Ruckus全球市场副总裁Rob Mustarde说到:“仓储物流服务是Ruckus一个重要且全新的行业机遇,因为我们无线稳定性与适应性的核心优势恰恰完美地匹配了该行业环境。在过去的一年,我们已根植于这个市场,在全球新增了几十家仓储行业客户,与该市场的主要厂商如Intermec建立了战略伙伴关系。能够获得像KatoenNatie这样的全球企业认可,清晰表明了我们在这个新兴行业市场中的领导地位。”

Wi-Fi应满足仓储管理的需求

KatoenNatie使用了各种不同的Ruckus室内外智能Wi-Fi产品,支持其内部仓储管理系统。KatoenNatie员工使用Intermec或Unitech的Wi-Fi手持扫描仪在仓库里查看卸货、选货、包装、运输产品及管理客户库存,Ruckus ZoneFlex双频 802.11n接入点为这些员工提供支持。可靠的Ruckus SmartMesh™Networking技术帮助KatoenNatie降低了布线成本,为无法布线或布线成本太高的地区提供按需Wi-Fi服务。

De Winter说道:“没有Wi-Fi,我们就无法运行仓库管理系统。在旺季,我们有数千名员工在仓库里移动作业,因此网络绝不能出问题。如果数千名员工十分钟内没有网络,我们的损失会很大。Ruckus产品帮助我们缩减了成本,同时提高了基础设施的可靠性并改善了我们的服务。”

KatoenNatie同样选用了Ruckus 智能 Wi-Fi系统以支持户外港口运营及追踪全球集装箱运输。此外,Ruckus点对点/点对多点Wi-Fi设备被用于扩展建筑物间的宽带连接,以降低宽带日常使用成本。

Ruckus 智能 Wi-Fi基础设施管理是通过专用的无线LAN(WLAN)Ruckus ZoneDirector™ 控制器提供现场支持,或使用支持多站点的单独ZoneDirector控制器进行远程管理。据KatoenNatie方面介绍,新Wi-Fi系统的基本要求是简单而直观的管理。

KatoenNatie也指出了其传统Wi-Fi系统遇到的一系列问题,例如覆盖范围不均匀、性能不稳定、经常掉线以及无法克服障碍物和干扰。

安装Ruckus系统后,De Winter估计客户端性能与Wi-Fi信号范围提高了2倍,而且所需接入点数量也减少了。他说:“我们吸取的重要的教训之一便是对于我们的环境而言,接入点越少越好,不仅是从资金角度,而且与提供更好的性能有关。我们之前的系统要求更多的AP以实现更广的覆盖。这就造成了同频干扰及性能问题。”

展望未来,借助可靠的Wi-Fi基础设施,KatoenNatie能够考虑新的Wi-Fi应用,例如一键通、IP语音服务、视频监控及可为客户与员工带来的新型增值移动应用。

无线仓储需要更智能的Wi-Fi

在仓库里运行Wi-Fi网络极具挑战性,因为仓库里到处都是金属结构、射频障碍物、互相干扰的手持Wi-Fi设备及稀疏的以太网线缆。

更重要的一点是,仓库里总是不断有存货进进出出。这改变了射频条件,常常对Wi-Fi性能造成很大影响,因为障碍与干扰会引起连接与性能问题。

对分销商而言,Wi-Fi是使其仓储更经济有效的方式,提供实时库存信息,避免计数与选货错误。但是,无法为手持扫描器及条形码读取器保持一致高速的Wi-Fi连接则使其效能大打折扣。

像KatoenNatie这样的全球物流提供商正在使其先进的Wi-Fi系统标准化,克服由于使用精密的定向信号技术而导致射频条件改变所引起的自适应Wi-Fi传输问题。

与传统Wi-Fi系统不同,Ruckus 智能 Wi-Fi独有的设计,可支持恶劣的射频环境。其专利的Ruckus BeamFlex™适应性天线技术持续形成并引导Wi-Fi信号指向信号路径,为客户带来性能。

此外,通过使用双极化定向天线,Ruckus Wi-Fi接入点可以从不同角度传输并接收Wi-Fi信号。对于使用低功耗手持设备并不断改变方向的用户来说,为他们提供高性能连接非常重要。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻