• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

进军14nm:英特尔平板手机CPU线路图曝光

来源:电子工程网
时间:2013-08-22

台湾媒体 DigiTimes 今天曝光了一份芯片巨头 英特尔 的线路图。根据线路图显示,英特尔准备了多款为平板电脑和智能手机而打造的新平台处理器。

Intel Merrifield 智能手机处理器

首先是 22nm 工艺制程的 Intel Merrifield 平台处理器。该芯片将代替与目前的智能手机上使用的 Clover Trail+ 平台 CPU ,无论在性能还是续航方面都将提升 50%。预计 Merrifield  平台将在下半年某个时间正式发布,而搭载该 CPU 的“Intel Inside”的智能手机也将于今年年底之前发布,正式上市铺货的时间为 2014 年年初。

与此同时,英特尔还准备了 14nm 工艺打造的 Intel Morganfield 平台处理器,不过信息不详,相关产品至少要等到 2015 年初。

Bay Trail 平台平板电脑处理器(22nm Silvermont架构)

英特尔线路图还显示,即将在今年 9 月 10 日 12 日召开的第二场英特尔开发者技术大会 IDF 2013(Intel Developer Forum)上,英特尔还将如预期发布 22nm 工艺 Silvermont 架构的 Bay Trail 平台处理器。

紧接着,英特尔 Bay Trail-T 平台 CPU 也会亮相,不过仍然基于 Silvermont 架构,同时支持 Windows8.1 和 Android 4.2 ​​平板电脑,使用续航时间可达到 8 小时,待机时间为一周。届时芯片的频率将分为 1.8GHz 和 2.4GHz 两种,集成 Gen 7 GPU。

Cherry Trail 平台平板电脑处理器(14nm Airmont架构)

后,英特尔线路图还提到了全新的  Cherry Trail 平台处理器,采用该平台 CPU 的平板电脑将在明年台北电脑展 Computex 2014 才会亮相,而 CPU 的正式发布时间则在 2014 年的第三季度。Cherry Trail 平台 CPU 将基于新 14nm 工艺的 Airmont 架构设计,默认频率达到 2.7GHz,集成 Gen 8 GPU,也支持 Android 和 Windows 两个平台。

Willow Trail 平台平板电脑处理器(14nm Goldmont 架构)

到了 2014 年年底,英特尔将拿出全新的 Willow Trail 平台平板电脑处理器,该平台处理器将基于 14nm 工艺的 Goldmont 架构打造,集成全新的 Gen 9 GPU。
标签 14nm CPU 英特尔 电子研发 Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻