• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel maXTouch S控制器助力三星 Galaxy S4 Mini智能手机触摸屏

来源:21ic
时间:2013-08-20

21ic讯 爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布三星已经选择爱特梅尔的maXTouch® mXT336S器件,助力其新近发布的Galaxy S4 Mini 智能手机之触摸屏。

三星Galaxy S4 Mini智能手机使用1.7GHz双核处理器,并且运行于Android 4.2.2操作系统,采用4.3英寸高清晰度超级AMOLED显示屏和使用爱特梅尔maXTouch解决方案助力的触摸屏。mXT336S控制器通过功能丰富的解决方案,提供终极人机触摸界面,实现了更薄的手写笔和更厚的手套支持、更高的触摸精度和较少的无意触摸,以及更低的功耗,从而达到更长的电池寿命、更明亮的显示屏和更快的响应速度。

爱特梅尔公司触摸产品营销总监Binay Bajaj表示:“爱特梅尔继续提供采用maXTouch技术的世界级触摸解决方案,用于各种各样的移动应用。我们广受欢迎的maXTouch mXT336S控制器可让三星智能手机实现出色的触摸性能、更薄的时尚设计、更高的防潮能力、更短的触摸迟滞,以及手写笔和表面手势支持。我们期待继续与三星公司合作。”

三星 Galaxy S4 Mini智能手机的主要功能包括:

- 4.3英寸HD Super AMOLED

- 3G 和3G dual-SIM ,以及4G LTE型款

- 8兆像素后置摄像头和录像

- 1.9兆像素前置摄像头

- 1.7GHz双核处理器

- 1,900 mAh电池

标签 LED显示屏 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻