美国Web和移动技术专家、科技行业企业家史蒂夫·切尼(Steve Cheney)近日撰文,对iOS和Android的未来前景进行了展望。以下是这篇文章的全文:
我们已经进入了一个新的时代。在这个时代里,iOS和Android的影响力已经渗透到移动领域以外。就整个生态系统的发展而言,有许多事情正在发生。移动领域中的进步和投资正在推动所有硬件和软件聚合产品前进的步伐,而硬件的创新活动也正在凭借这种顺风而不断加速。以下是有关这两个占据主导地位的平台未来前景的一些想法。
1.据市场研究公司IDC公布的报告显示,Android操作系统在全球移动市场上所占份额正在大幅增长。但据美国市场研究公司Asymco的报告显示,Android可能已经见顶,目前正处于下滑趋势中。那么,当传闻中的低价“iPhone 5C”智能手机上市时,将会有什么情况发生呢?到那时,全球形势可能发生重大的变动。
2.与移动战争相比,平台战争更加激烈。在物联网和电视(Chromecast)等非移动市场上,Android正在取得重大的腾飞。到目前为止,Linux一直都是这个领域中占据主导地位的操作系统,但现在Android正在争取到原本会基于Linux系统运行的一些嵌入式设计产品。Android正在有效地解除与无线运营商之间的耦合关系,将自己的影响力扩展到非移动市场上;与此同时,Android还拥有丰富的相关工具和现有的开发者生态系统,这很可能将巩固其作为下个十年中具有决定性优势的开源操作系统的地位。对谷歌(微博)来说,这不仅是一种优势,同时也会带来意外后果。
3.对于非移动(插入式)设备来说,“Android + ARM”是一种“足够好”的模式,将在嵌入式操作系统的全球市场上赢得多数份额。英特热将无法渗透这个市场,除非设备需要很高的功率(比如说游戏平台或机顶盒等)。其原因在于,Chromecas的整体物料清单价格仅为20美元,而英特尔无法一边提供足够低的价格来与其展开竞争,同时还能保持较高的利润率。与此同时,苹果将继续利用垂直整合的非移动设备(如传闻中的iTV和iWatch等)来谋取利润。
4.对于(电池供电的)移动设备来说,情况则完全不同。移动计算不仅整体上的表现足够好,而且在能耗方面的表现也足够好。来自于苹果的硬件和软件整合产品很可能将在性能表现这一方面保持优势,这些产品将不断优化多核芯片以便取得更好的能耗表现,同时还将对其软件进行升级,近苹果发布的iOS 7操作系统即可为证。谁都不知道苹果是否在任何给定的时间段里都比竞争对手6个月或18个月,但预计该公司将拥有这一范围内的优势是合理的。较低的能耗需求将推动产品设计的聚合。
5.有传闻称,三星将转向使用ARM芯片,原因是三星认为自己的片上系统(SoC)需要与苹果的A6/A7和高通Krait(均使用定制设计的核心)展开竞争。除了苹果和三星(可能会在不久以后实现100%的垂直整合)以外,高通也将使用定制设计的核心来持续改善能耗表现,从而赢得剩余的高端OEM(原始设备制造商)。而与此同时,联发科技(Mediatek)则将占据中低端市场。这就意味着,博通和英伟达等公司的空间有限,而英特尔在这一领域中则更是毫无机会可言。
6.在Android平台上,碎片化(Fragmentation)将继续对Android造成不利影响,但现在将会上升至新的层面,开始对生态系统造成影响。明天的苹果将不再只是与硬件/软件整合产品有关,而是与整个生态系统有关。软件是事先开发的,而硬件则是随后设计定制的,开发者拥有你的应用程序接口(API),所有这些都可协同运作。从某种程度上来说,谷歌将可利用其控制下的产品来做到这一点,但非一致性将开始在谷歌并未开发的智能手机网络服务上对Android造成越来越大的损害。
7.iOS操作系统中用于本地网络的新应用程序接口将变得很大——开始时使用案例将集中在美国市场上(随后是欧洲和日本市场),这将巩固苹果在美国高端市场上所占据的地位。当iOS 7发布时,所有应用程序接口将可向后兼容两年时间(也就是可兼容iPhone 4S及以后产品)。这意味着,95%的苹果用户将可彼此共享文件,并使用蓝牙/iBeacon进行支付活动,而Android则将在服务层面上进入非一致性“战争”的第二回合。
在版本的Android操作系统推出一年以后,仅有30%的用户会升级(或能够升级)至新版本。开发者不会在Android应用中为BTE和本地WiFi共享开发网络/支付服务,原因是未来18个月时间里仅有一小部分Android手机将可支持新版本。在Google Play应用商店中有一些二级市场应用,但其兼容性相当差。Android 4.3添加了低功耗蓝牙支持功能,但由于仅有30%设备将在一年时间里可运行新版本的操作系统,因此其被用户采用的时间将比iOS慢12到24个月。
8.近场通信(NFC)已死,但令人感兴趣的并非这一方面,而是苹果如何才能利用蓝牙4.0和WiFi来复制近场通信功能。在支持这种功能的同时,还需要向后兼容至iPhone 4S。蓝牙一直存在,但到目前为止还没有什么价值。蓝牙LE(也称为蓝牙Smart)将改变所有事情。连接、配对和设备管理等将在100%的时间里持续运作,而蓝牙将成为行业的技术。无线广播将在我们周围无处不在,带来令人难以置信的移动使用体验。传闻中的苹果iWatch也将在发布以后与iPhone协同运作。
9.非一致性将在位置共享和支付应用中对Android和谷歌造成损害。当只有你一个人受到影响时,碎片问题并不重要;但当你的Android手机无法与其他手机进行通信,或无法在POS终端进行通信时,就很难为此找到借口。在Android平台上,蓝牙LE正在发展中,但非一致性对开发者来说将变成一个“杀手”,这意味着先进的本地发现/无线应用很少会支持Android系统。这种事情已经在发生,举例来说,Tile已经从50万名支持者那里筹集了300万美元左右的资金,而且不会支持Android系统。
10.对于本地商务来说,未来两年时间将是令人激动的时刻之一。共享和网络服务以及原生蓝牙应用程序接口终将激活一个生态系统,带来新的使用案例,催生销售点商务。举例来说,蓝牙将可在用户使用手机进行柜台支付时提供支持,或者可在消费者走入商店时为发送至用户iPhone上的优惠券提供支持。Suare已经推出了“Square钱包”(Square Wallet)产品,成为了这一领域中的先驱;而现在iOS正在为整个生态系统制定标准。这将有助于推动在线到离线商务活动的发展。在这个领域中,Android将落后12到24个月时间。这意味着,Android和iOS平台上的本地商务活动将是电子商务的真实写照(Android平板电脑/手机用户的购买量不及iOS用户)。如果这种情况在高端市场上发生,那么从智能手机销售量来看,苹果仍将在美国市场上占据优势。从全球范围来看,想要判断这种使用案例将如何发展则比较困难一些。
整体而言,很明显低端和高端市场正在分层,各个地区之间也正呈现出这种趋势。由于嵌入式平台目前几乎仅受移动技术影响的缘故,所有事情都正在发生变化。这提供了更多的证据,表明移动平台很可能不会追随以往计算平台的发展模式。返回腾讯网首页>>