• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Windows 8稳步增长 份额约为Win7的1/8

来源:互联网
时间:2013-08-05

进入2013下半年,Windows 8仍在缓慢但稳步地增长,不过大部分的用户掌握在Windows 7手里。根据权威市场调研机构Net Applications的统计数据,7月,Windows 8市场份额为5.40%,比6月增加了0.30%。

Windows 7依然强势,不过在势头上却不及Windows 8。上月,Windows 7市场份额为44.49%,相比6月仅增加了0.12个百分点。Windows XP是第二大操作系统,占据37.19%的份额。

总的来看,桌面操作系统的王者依然是Windows,占据91.56%的江山。Mac和Linux市场份额分别为7.19%、1.25%。

标签 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻