• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI在X光机领域:用“小纸片”制造大能量

来源:EEFOCUS
时间:2013-08-01

    对于X光机,我对它充满敬畏,“敬”的是它对我的五脏六腑有深邃的洞察力,“畏”的是我担心它用在我身上的X光剂量可能会伤害到我的身体。也许这种忐忑显得有些杞人忧天,但相信每个人都不免会如我般担心。之于医生,它能不能提供清晰再清晰的图片是医生担心的,如果医生知道能够因为高分辨率的图片而发现病人早期病灶,他一定会难抑兴奋。技术在进步,医疗电子领域也在酝酿一次变革,就比如ADI近常提起的ADAS1256 COF(Chip-On-Flex)模块。


ADAS1256 COF(Chip-On-Flex)

    256通道的ADAS1256集成到柔性PCB上,ADI亚太区医疗行业市场经理王胜称其为“真正的‘Chip-On-Flex’”,这样的轻薄使其可以直接贴在X光机的TFT面板上,王胜向在场的记者们展示了这款产品,笔者拿在掌中时粗略测量其大概有普通人的大拇指大小,薄如纸片。“低成本、小体积”是王胜一直对其赞不绝口的两个关键词,但是笔者不仅有个疑问“X光机这样的大型设备,降低成本和缩小体积似乎并不能成为吸引客户的关键点”,王胜对与非网记者的观点给予肯定,同时他给出他的另一个关键词——“高性能”,他讲“的确,目前我们还没有客户因为价格而不采用我们的这个解决方案,因为其有很优秀的性能,这是很重要的优势”。

    X光机目前的需求趋势是更低的X射线剂量、动态的图像,ADAS1256 COF用低噪声和良好的信号完整性给予解决,它可以使探测器直接输出数字图像,省却CCD传感器或者胶片等环节,关键的是其具有更高的分辨率,更加难得的是它可以使患者接触到的X射线减少60%。。


ADAS1256 COF模块性能指标

ADI在CT和超声领域

    大型医疗设备里,CT机也是ADI重点涉足的一类,王胜给在场记者展示的CT扫描仪DAS参考设计在32mm宽度上集成512通道,根据需求也可扩展为16mm集成256通道或其它布局。

    ADI针对超声的系统解决方案,下图中绿色部分已经量产,灰色部分也已经在开发中。

    ADI在医疗领域分医疗成像、生命体征监测、医疗仪表、家庭监护、植入式医疗部件五大类,“在属于成像系统的CT、X光机、超声等领域,ADI占有No.1的市场份额”王胜充满自信的描述,我相信这是确实的,因为目前数字式X光机远未普及,像ADAS1256 COF模块等产品必会很有市场。

标签 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻