• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝微控制器“TMPM36BF10FG”可提供同级别片上SRAM

来源:21ic
时间:2013-07-31

东芝公司(Toshiba Corporation)近推出了一款基于ARM Cortex™-M3内核的全新TX03系列微控制器“ TMPM36BF10FG ”,配备了1M字节的闪存ROM和258K字节的SRAM。该产品计划于9月份投入量产。

特性

TMPM36BF10FG将一个大容量存储器和整合测量与通信系统所需的串行接口范围整合到一个芯片中。258K字节的嵌入式SRAM可存储系统信息和一系列测量数据,支持采用中间件和实时操作系统。它还支持复杂的数据处理,如通信系统的数据隐私保护。

另外,TMPM36BF10FG还整合了一个多功能计时器用于控制功率设备(如电机应用),确保其还可应用于系统控制(如电机控制)、办公自动化设备和工厂自动化。

通过优化电路设计,TMPM36BF10FG的功耗仅为同类产品的2/3,即便内存更大,与此同时支持众多IP。

该微控制器与TMPM36BFYFG引脚兼容,后者内存更小,并计划于2013年11月投入量产。可为系统选择这两种微控制器中的任何一种,具体取决于所需的内存大小,无需对印刷电路板进行任何重新设计。

应用

EMS设备,电机控制设备,通信设备,监视器,打印机,POS终端和一般工业设备。

主要规格

产品型号:TMPM36BF10FG

样品价格(含税) :800日元

量产时间: 2013年9月

量产产量 :100万件/月

特性

CPU:Cortex™-M3

工作频率:64MHz

片上存储器:闪存1024K字节(1M字节)

SRAM 258K字节(包括备份区2K字节)

通信I/F: I2C/SIO 3信道,SIO/UART 4信道,

全UART 2信道,SSP 3信道

DMA:32信道(2单元)

16位计时器: 8信道

多用计时器:4信道(支持三相PWM控制和IGBT控制)

AD转换器:12位逐次逼近型16信道(1µsec转换时间)

遥控接收: 1信道(接收拦截)

外部内存总线: 可用(8位/16位多路复用连接)

实时时钟: 1信道

看门狗计时器: 1信道

工作电压: 2.7V - 3.6V(单电源)

封装: LQFP100(14mm x 14mm, 0.5mm间距)

标签 东芝微控制器 TMPM36BF10FG 片上SRAM 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻