• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

谁更胜一筹? ARM Cortex-A7与A15的较量

来源:21ic
时间:2013-07-31

ARM Cortex-A系列处理器一般分为低、中和高性能三个性能层级。高端处理器可实现化性能,而低端处理器则在一定的性能级强调化功效,但均支持“big.LITTLE”架构以及异质多核心处理。

以32位处理器架构来看,ARM分别提供了A7、A12与 A15 处理器,而64位架构则有Cortex-A57 ,高功效处理器则是Cortex-A53 。

这是否意味着市场可预期ARM将推出一系列Cortex-A5X系列中级元件?根据我近遇到的ARM主管表示该公司将持绩积极部署,但ARM将开始建置big-medium-little处理器核心策略吗?或许短期来看并非如此。

但从ARM工程师近的产品现场展示来看,根据工作负载与建置的不同, Cortex-A7 与A15所表现出来的相对性能差异约在2-3倍之间。从下图来看,如果Cortex-A7的确仅占约1/4或1/5的芯片面积,仅消耗约1/4或1/5的功耗,那么事情将会变得十分有趣。

随着时间的推移,制程技术与架构的进展,处理器核心性能持续提升。(来源:ARM)

值得注意的是,采用面积与功耗更高5倍的Cortex-A15 ,相当于Cortex-A7约2-3倍的性能。那么,为什么不用四颗Cortex-A7核心来取代Cortex-A15呢?不就能够在相同的功耗与芯片面积上实现更多原始性能吗?

当然,其原因在于只考虑到了单一线程,但不能忽略多核心SoC架构的影响。

当我与ARM应用处理器产品营销副总裁Nandan Nayampally讨论这一点观察时,他说:“没错,针对多线程应用,4颗A7可实现较单一A15更高性能,但在移动应用中,单一线程的峰值性能更为重要。”一语道出了重点。

但Nandan Nayampally也坦承,精简型“LITTLE”核心在未来的SoC扮演至关重要的角色。他承认有些SoC可能相当依赖于“LITTLE”核心,“因此,你将会看到连网SoC可能采用A15或A57以及许多的A7或A53 。接着这将进一步转变成采用A7/A12/A15以及其它资源,再经由操作系统进行分配。”

MTK的MT6592测试

标签 ARM Cortex-A7 A15 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻