• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能机顶盒NEO X5 mini深层拆解,cute外表强悍“内心”

来源:我爱方案网
时间:2013-07-26

【导读】MINIX NEO X5就是一台集网络高清视频、本地资源播放、安卓应用及游戏等多种功能于一身的安卓智能机顶盒,不仅拥有众人喜爱的外表,其内心也是非常强悍。这款产品在价格并不昂贵,但在用料上和工艺设计水平绝对达到了同类产品的水平。优秀的工艺以及高规格芯片成就了这款产品卓越的品质以及强悍的性能表现,或许只有你亲自尝试,才能够体会到这款产品的优秀之处。

NEO X5 mini 拆解前奏

MINIX NEO X5就是一台集网络高清视频、本地资源播放、安卓应用及游戏等多种功能于一身的安卓智能机顶盒,外形设计小巧精致,经典的黑色高强度工程塑料外壳靓丽抢眼。这款产品从上市至今,受到了诸多消费者的关注,那么这款产品的内部到底有什么不同,它的做工用料是否如宣传一般那么给力?今天我们将对其进行全面的拆解,从而了解它真实的品质,还等什么呢,让我们一起拭目以待吧!

打开包装后,我们我们就可以直接看到网络播放器主机以及使用说明书。虽然包装尺寸并不大,但是主机被发泡海绵牢牢地包裹住,这样可以避免运输过程中产品的损伤,这也能看出厂商对于包装的用心。



整体来说,网络播放器MINIX NEO X5 mini的确在尺寸上做的非常小巧。官方提供的主机尺寸仅为98mm*98mm*22.8mm,其高度还不及1元钱硬币的直径。机顶盒实际拿在手上完全没有沉重感,无论是重量还是尺寸控制上都非常优秀。

虽然机身与其他产品一样使用的是ABS工程塑料,但是MINIX非常用心地在机身表现喷涂了一层类肤涂层,这样主机摸上去的手感非常优秀,不仅没有金属外壳冰凉的感觉,也没有明显的塑料感,同时还不像钢琴烤漆那样容易划伤或者粘上指纹。还是那句话,虽然这只是一些细节,但是足以体现出MINIX对于产品的用心程度,这是非常让人称赞的。

由于底盖和外壳的模具精度非常高,所以在拧下螺丝后,我们不能徒手将底盖摘除。所以这里我们可以找个撬棒将底盖轻轻翘起就可以掀开后盖。如果没有撬棒的话信用卡也可以轻松搞定。

拆开后,我们就可以看到主机的电路板背面。单从背面可以看到,整机的焊点饱满干净,走线非常规整。良好的电路设计也是优秀产品的一大重要因素。

电路板没有任何额外的固定方式,我们只需要将机顶盒的电路板掀起,就可以看到NEO X5 mini的PCB版正面了。

从PCB正面看,我们可以看见元器件布局还是非常紧凑的。毕竟在如此下的一个机器内部,工程师要充分利用PCB的面积才能够将产品的集成度做到好。主机整体的散热设计只有主处理器上的一枚小小的鳍状散热片,进一步证明了整机发热量会控制在一个非常低的水平。

NEO X5 mini 机顶盒拆解过程

首先,我们需要先将高清机顶盒的外壳打开。与其他同类电视盒不一样的是,NEO X5 mini并没有采用卡扣式设计,而是采用了更为牢固的螺丝固定方式。这样做的好处是拆机的过程中不会对外壳造成太多损伤,也为后期维修和保养提供了方便。



我们只需要使用撬棒将主机底部的四枚橡胶脚垫撬开,就可以看到4枚固定的螺丝。然后我们再使用螺丝刀将四枚螺丝拧下即可。

双核心Cortex-A9架构与Mali-400 MP4的强强联合,让瑞芯微RK3066成为了一款高性能和低能耗的芯片产品。而搭载了该芯片的NEO X5 mini,其性能也是绝对让人放心。

拆解到这里就算是到了尾声了,NEO X5 mini不仅拥有一众人喜爱的外表,其内心也是非常强悍。我们可以看到虽然这款产品在价格并不是非常昂贵,但是在用料上和工艺设计水平绝对达到了同类产品的水平。优秀的工艺以及高规格芯片成就了这款产品卓越的品质以及强悍的性能表现,或许只有你亲自尝试,才能够体会到这款产品的优秀之处。

作为目前主流产品使用的ARM架构,Cortex-A9可以说是Cortex系列应用级架构的典范。其内置了加速器一致性端口(ACP,Accelerator),让该架构处理器降低功耗的同时还能够提供足够的性能。另外其高级总线接口单元(ABIU,Advanced Bus Interface Unit)也可以让数据传输延迟更低。高性能的FPU浮点运算单元让Cortex-A9架构执行效率更高。可以说目前为主流的处理器产品很多都是采用了Cortex-A9架构。

我们再把目光转移到RK3066。除了采用了高效率的Cortex-A9架构,RK3066支持LPDDR3/DDR3等高速内存颗粒,同时其内置的专用2D处理器可以直接解码1080P分辨率的H.264和VP8格式视频,甚至可以支持H.264 MVC格式的3D立体画面。后,这款处理器直接支持HDMI 1.4a视频输出。总体来说这是一颗高性能的整合式处理器。

在图形核心方面,瑞芯微RK3066内置了ARM Mali-400MP4图形核心,也就是说其包含了4组Mali-400 MP图形核心。其单个核心就能够提供44M Tri/s的多边形生成数量,以及1.6G Pixel/s的像素填充率,4个核心就能够提供非常出色图形性能。Mali-400 MP拥有一个Vertex Shader(定点着色引擎)以及1个Pixel Shader(像素着色引擎)。而Mali-400 MP4保持一个Vertex Shader不变,并将Pixel增加至4个,让Mali-400 MP4在游戏表现上非常出色。Mali-400 MP4原生支持1080P 信号输出,所以是高清盒这类产品的。

后,笔者将主板上的散热片摘除,然后为重要的两种芯片就展现在我们眼前。我们看到的是4枚256MB DDR3内存颗粒,虽然该颗粒并没有标注商标,但是通过型号我们可以知道这是来自于大厂美光的产品。这款型号为256X8DDR3的颗粒,即使是在电脑内存产品中也是会经常用到。虽然机顶盒产品可能用不到这样的功能,但是该内存可以在台式机内存中拥有非常不错的超频性能。另外其在低电压环境中也能够提供非常出色的稳定性,可以说是DDR3颗粒中的佼佼者

而后,隐藏在散热片之下的就是主处理器芯片:来自于瑞芯微(Rockchip)的RK3066。作为瑞芯微为主流的双核ARM Cortex-A9架构双核处理器。RK3066可以说将功耗与性能之间取得了一个非常完美的平衡。

首先,我们看到的是一枚来自于海力士(Hynix)的H27UCG9T2BTR 8GB Flash NAND,这枚芯片提供了主机系统的安装空间以及其他资料保存空间。而海力士颗粒的知名度也是众所皆知,其在稳定性以及速度表现上都是可圈可点。

我们都知道这款高清电视盒搭载了WiFi无线功能,而提供该功能就是这枚来自于Realtek,也就是我们俗称的小螃蟹,型号RTL8189的芯片。Realtek在电脑主板上可以说是非常风光,大部分板载声卡以及板载网卡的芯片都是由这家公司所提供,能够受到各个厂商以及用户的认可,可见其实力。RTL8189也是一款主要面向移动设备的超小型SDIO接口无线整合芯片。该芯片能够提供完整的IEEE802.11B/G/N标准,传输速率达到了150M。除此之外,该芯片还支持IEEE802.11i安全协议,支持WPA/WPA2等主流的安全机制。这些高规格参数让这款芯片不仅能够提供非常高速的WiFi网络连接,同时对于主流的无线路由器兼容性也是非常出色。

虽然NEO X5 mini在整机功耗上有着非常出色的表现,但是这并不意味这款产品就可以随意的挥霍电力。为此,这款产品搭载了德州仪器T659102电源管理芯片。该芯片可以实时监控处理器的负载情况并实时调整供电电流,从而在主机待机的时候更好地节省电力。

除了无线网络连接,网络播放器NEO X5 mini还提供了额外的有线网络接口,而提供该功能的芯片就是PCB上体积较小的一颗芯片:SMSC LAN8720。这颗芯片可以提供10/100M自适应网络连接速率。与其他同类产品相比,这颗芯片工作电压更为宽泛,且网络连接质量非常稳定。作为小型主机用的网络芯片可以说再合适不过了。

标签 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻