• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera CEO:14nm Trigate将引领高端FPGA

来源:EEWORLD
时间:2013-07-26

日前, Altera 公布了其2013年二季度营收,总收入为421.8亿美元,环比增长3%,同比却下降9%。其净利润为1.015亿美元,环比下降16%,同比则下降38%。

由于种种问题,Stratix V的销量不升反降,环比下降22%,而新产品Arria V则环比上升113%,Cyclone V则上涨了73%,这导致Altera新品销量环比仅上涨6%。

按区域来分,亚太及北美市场同比都有一定程度的下滑,分别为下降22%与12%,欧洲区则同比上升11%。

而按照应用划分,只有工业自动化、军事及汽车产品部环比上涨2%,其他包括通信部门在内都产生了下滑,但环比则保持增长。

公司CFO Ronald J. Pasek表示,Altera今年研发费用指出将缩减1200万美元,至3.92亿,而销售、管理及行政费用也将缩减200万美元至3.19亿。

对于28nm节点产品,Pasek表示竞争对手(Xilinx)在28nm进入的时间较早,所以Altera确实是与Xilinx存在着差异。但其同时强调,28nm产品中Xilinx的优势是其中端产品,但实际上高端产品才是28nm节点的重要收入来源,而在这一市场上,Altera占有着份额。因此其相信,未来Altera与Xilinx在28nm节点上的差距会越来越小,同时三季度该节点产品收入也会大大增加。

Altera CEO John P. Daane对于未来则充满信心,其预计三季度营收将增长5%至9%,特别是随着中国移动LTE出货量的增加,通信市场将有明显的提升。

Daane还强调了公司与TSMC及Intel在20nm与14nm工艺上的合作,并且在三季度,Altera首款14nm Trigate测试芯片将tapeout。

Daane表示,公司没有采用TSMC的16nm FinFET技术,是因为16nm FinFET并不是20 SoC技术scale而来,这就意味着16nm FinFET工艺并不会等比例缩小芯片尺寸,而同时16nm FinFET技术的成本也非常昂贵。“但Intel的14nm Trigate技术是真正的缩小尺寸的技术,而且开发成本相对于对手其实要低很多,由于我们是一家采用Intel 14nm Trigate工艺的主流FPGA供应商,五年内我们会持续保持这个兼顾成本效益与技术的优势,另外高端FPGA占FPGA市场总营收超过50%,也正因此,我对我们的未来非常有信心。”

标签 Altera 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻