• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TRINAMIC全新步进电机驱动芯片 驱动电流可达4A

来源:中国电子网
时间:2013-07-25

TRINAMIC近日发布了一款全新的步进电机驱动芯片,驱动电流可达4安培,丰富了其现有的微步控制的步进电机驱动产品线。新的TMC2660集成预驱动器和功率MOSFET管,预驱动部分可以实时计算电机线圈电流,功率MOSFET将电流放大驱动电机。

该芯片采用多芯片模组封装技术,将驱动器和放大器封装在一个芯片内,实现了低功耗,目前可用于4安培的步进电机驱动器。TMC2660的Rds为65毫欧,于4安培电流的情况下工作只耗能2.8瓦,与之前竞争力的解决方案相比减少了85%。新芯片的低能耗消除了对散热器的需求,实现了高集成的面板设计、减少了元件的数量并降低成本。

TRINAMIC的创始人兼CEO Michael Randt表示:“我们的两款热门步进电机驱动器TMC260和TMC261已经被多国的制造商们广泛采用,客户希望我们能够扩充产品线,以支持更高的电流等级,所以我们推出了这款TMC2660。”

由于峰值输出电流达4安培,TMC2660可以驱动如NEMA23这样大尺寸的电机。TMC2660与目前热门的TMC260/261引脚软件兼容。TMC260/261一般用于支持NEMA17电机的运作。

步进电机是一个符合成本效益的解决方案,适用于那些需要低速大转矩和精确控制电机旋转轴的应用,它广泛用于打印机、扫描仪、机器人技术、医疗及科学仪器等领域。据TRINAMIC估计,每年约有10亿台步进电机被运往世界各地。

TRINAMIC授权代理商世健公司的高级产品经理叶虹表示:“随着全球步进电机市场的需求越来越大 ,中国市场亦进入一个快速发展的阶段。TRINAMIC及时把握市场动向,推出TMC2660,在支持更高电流等级的同时实现了低的能耗,为不同需求的客户提供了更多样的选择。”

TMC2660将于2013年8月提供样片,2013年第四季度开始量产,44-脚PQFP封装。TRINAMIC提供完整的TMC2660设计包,包含评估板和Arduino子卡(shield),用于加速客户的产品开发和样机研究。

标签 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

更多新闻