处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高清时代解密:人脸识别用途与应用领域

高清时代解密:人脸识别用途与应用领域
来源:安防监控网 时间:2013-07-15

    网络越是发达,人们对网络环境下的个人信息隐私安全就越是关注。尽管人脸识别操作起来很简单,但这也并不代表这是个一刀切的解决方案。这种识别方式通过专业摄像机进行扫描识别,在安装和配置时,选择一个正确的方向可大大提高识别效率,减少故障。当然,在一些较为先进的面部识别系统中,包括了自动质量控制模块和自愈技术来检测和纠正错误。

    人脸识别主要用途

    人脸识别是生物识别一个基本组成部分,尽管在使用中仍然会出现一些小bug,但随着识别算法的准确性与可靠性加强,人脸识别已经得到了广泛的应用。特别当政府部门和商业部门开始使用人脸识别系统后,他们才意识到这种非接触式动态扑捉人脸信息技术十分方便。

    考虑到目前大安防市场的中心,生物识别市场也不能只专注高端领域。其识别精度增强,可灵活用于各种环境,非入侵报警类识别系统中,人脸识别考勤有名。一旦面部识别技术可以承受较高的耐受性,其识别速度将会更快。

    生物识别的共同的特征就是可以实现1对1的识别,人脸识别通常与视频监控系统组合,通过前端监控摄像机捕捉人脸信息,再与数据库数据进行对比。经常出入境的朋友都知道,如今签证、护照身份认证还需要现场录入面部信息。

    与所有技术相同的是,生物识别解决方案也面临局限性与挑战,无论是由于算法本身还是操作错误。以视频监控+人脸识别系统来说,高分辨率图像处理能力将缩短匹配时间,增加了处理海量数据的通道或在相同带宽下实现大帧率图像传输。

    生物识别设备在使用过程中还会遇到一些其他的问题,包括软件成本。这些应用程序技术升级通常更具挑战。如低分辨率、面部表情、光线变化等都会导致成本提到。根据系统可靠性和访问控制系统的能力来看,其价格可以定位数百元~上千美元不等。

    目前监控摄像机架在6、7米的高度,远距离识别可能产生问题。如果监控摄像机没有足够的分辨率,远距离监控人脸识别将无法实现,因此必须投入高清高分辨率监控摄像机。

     人脸识别应用领域

    一、城市监控

    在大范围城市监控系统中,使用高清摄像机捕捉人脸,可以减轻管理人员的工作负荷,通过触发报警设置,录入通缉犯或可疑人员图像信息,一旦在人群中被识别出来即刻报警,实现了智能化联动监控报警。在印度平安城市项目中,这种支持人脸识别的监控系统数据库资源共享化,除了在城市街道外,酒店、零售商铺也纷纷纳入这种可人脸识别的监控模式中。

    随着高清摄像机普及和人们对于画质的需求,类似上述应用使用面部识别技术将会更成功。公安等相关执法机构可以利用移动设备,如平板电脑或智能手机进行人脸识别操作,进一步促进和校准识别精度。

    二、机场和边境出入口控制

    人脸识别不仅作为入侵检测和护照身份验证过程的一部分,在机场和边境出入境控制中,生物识别技术也在发挥着其强大的作用。如今,生物识别被纳入"自动化安全解决方案",通过限制管理边境检查和旅客流量,以保证出入境安全。

    机场出入境安全监控系统中,人脸识别发挥着多重功效。一方面是对出入境人员的身份信息验证检测,另一方面是对机场人流量情况进行控制管理,当然重要的是不给可疑人员出逃或入境的机会。

    三、银行与零售商如何面对人脸识别

    在国外,零售商与银行享有同样的建立数据库的权利。连锁商铺可以根据前期的视频信息建立属于自己的反扒窃黑名单。一旦该名单的客人进入该超市,系统将会自动报警,提醒相关人员加以重视。

    当然,重要的金融银行使用面部识别是为了防止抢劫,非黑名单客户也可以更方便地ATM和保险箱。作为网上交易的一种,目前一种在线面部识别解决方案将成为网银交易安全密码通行证,大大减少欺诈和身份盗窃。用户只需要增加一个摄像头,即可以完成人脸识别认证。每一个人的面部识别视频数据流是动态的,在通过缜密的对比分析下,获取真人的信息,而并非一张网络恶搞图片。

    以上就是为大家分析在平安城市、机场出入境、银行重要领域人脸识别技术应用。随着高清监控摄像机的不断普及,未来人脸识别应用将会更为主流。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 DAC1220E 0.95MB 28197次
2 EPCS128SI16N 0.94MB 25417次
3 1N4001 0.19MB 22054次
4 GRM32RR71H105... 0.10MB 19545次
5 EP1C6Q240I7N 2.47MB 18602次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 15043次
7 DS1337U+ 0.28MB 14930次
8 DMG2305UX-7 0.40MB 14463次
9 DX4R105JJCR18... 0.26MB 13420次
10 DMP2008UFG-7 0.24MB 11989次