经过几年的发展,智能高清已经成为视频监控显示行业发展的主流。据调查,2012年LCD液晶显示器约占高清显示市场79%的份额,LED液晶显示器约占19%。随着市场的发展,主流显示设备厂商开始从单一产品供应商向“大屏幕拼接系统解决方案提供商”转型。预计到2015年,视频监控显示市场将全面进入高清时代。
中国智能高清视频监控市场调查之显示设备
高清视频监控显示设备市场发展历程
高清显示设备,是高清监控系统必不可少的终端设备,在高清监控系统中扮演着重要角色。因为清晰的视频图像,只有在高清显示设备上才能完美再现。这一点,我们从每次安防展会上就可以看出,只要是监控厂商,哪怕不生产监视器,都会在展台上布置一台高清晰大尺寸液晶监视器或拼接大屏,来展示自己产品的完美画面和优异性能。可以说,观众对高清监控的直观感受,往往由高清监视器或拼接大屏带来的。
与前端高清摄像机和高清图像存储设备一样,高清显示设备也经历了从无到有,从起步、发展到逐步成熟的过程。
与电视机一样,过去,安防监视器主要以CRT为主。CRT显示器的优点是:亮度、对比度高,色彩鲜艳,色域宽,使用寿命长。缺点是:体积大、笨重,安装不方便,运输麻烦,而且容易磁化,耗电量大,有辐射,不环保。
普通CRT监视器清晰度只有500-600线,好的CRT显示器也能达到800线甚至更高。但离高清的要求还有一定的距离。
于是,在使用了相当长一段时间后,人们开始寻找新的监控显示设备,液晶监视器应运而生。
液晶监视器无辐射、全平面、无闪烁、无失真、可视面积大、体积重量小、抗干扰能力强。液晶显示技术的问世,让高清监控图像显示成为了可能。
其实,液晶技术早在100多年前就已问世。19世纪末,奥地利植物学家就发现了液晶,即液态的晶体;20世纪60年代,块液晶显示器即LCD诞生。
1998年,液晶显示技术进入台式机显示器应用领域。液晶显示技术的商用价值开始显现。
很快,液晶显示技术被应用到安防监控领域。
相对于CRT监视器,LCD液晶监视器不但符合环保,而且清晰度更高,更适合高清监控需求。
2003年以前,可以说液晶监视器市场基本是国外品牌的天下,价格昂贵。由于成本高,在安防监控工程中所用甚少。随着高清监控市场需求的不断增长,TCL、长虹、创维群欣、响石、石头电子等纷纷推出自己适用于安防领域的LCD液晶监视器。
2006年,三星电子推出的新一代液晶显示技术DigitalInformationDisplay(简称DID),开始广泛应用于安防监控。作为其独有的显示技术与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度、高清晰度(达到1080P)、超长寿命、运行稳定、维护成本低,被各大厂家所采用。
随着应用规模的不断扩大,液晶监视器的成本也开始逐年下降。从2007年开始,LCD液晶监视器逐渐成为市场的“骄子”,并开始对传统CRT监视器带来巨大冲击,CRT监视器市场占有率迅速下降。与此同时,液晶拼接大屏也开始逐步取代传统监视墙。
2010年后,伴随三星、夏普等国外厂家研发出BSV液晶面板,利用BSV液晶拼接技术实现了液晶监视器拼接功能。能够让液晶监视器同时显示一个画面或多个画面,任意显示、放大显示等。
此后又出现了LED监视器。LED液晶监视器是LCD监视器的升级换代产品,在LCD监视器高清和优良残影拟制的基础上改进了背光系统,色彩更加逼真,更加节能、环保,寿命更长(从6000小时提高到100000小时)。尤其是在室外和一些对亮度要求较高的场合,LED显示设备具有较明显的优势。
高清视频监控显示设备市场发展驱动力
高清视频监控显示设备市场的发展得益于整个视频监控市场的快速发展。近几年,平安城市、轨道交通、高速公路、高铁等政府大型项目的集中实施;北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等重要国际活动的接连举办,刺激和推动视频监控和高清图像显示设备市场快速发展。尤其是高清拼接大屏市场,市场需求更是进入前所未有的井喷期。从2010年开始,大屏幕液晶拼接系统成为政府应急指挥中心、公安110指挥中心、交管指挥中心等等集成系统的显示平台的主流产品。
过去,行业人士对视频监控前端和存储市场关注比较多,而对终端显示市场关注不多,因此这一市场相对比较“平稳”,人们耳熟能详的厂家基本就是那5、6家。
但随着视频监控市场的快速发展,视频监控图像显示市场引起诸多厂商的关注,一些本来不做显示设备的监控厂商,开始涉足;一些原本只做商用显示设备的厂商,也开始介入;同时行业又涌现出一些新锐厂商。仅以拼接大屏为例,从2010年开始,行业内出现了很多从事大屏幕无缝拼接、液晶拼接系统、液晶拼接屏、液晶拼接盒、液晶拼接器、液晶拼接系统集成的公司。而其中有很多厂家,都是没有听说过的新面孔。
由于进入的企业越来越多,行业竞争也越来越激烈,这给传统显示设备和拼接屏生产企业造成了一些冲击,那些技术实力雄厚的企业,开始调整策略,从单一产品供应商向“大屏幕拼接系统解决方案提供商”转型。
高清视频监控显示设备的技术标准
标清时代,专业安防监视器大量使用CRT显示器件。但随着显示技术的革命,CRT监视器无法突破自身的技术缺陷,退出历史舞台只是时间问题。
其实,在高清摄像机还没有问世之前,高清监视器就已经问世。只是那时,高清监控还没有引起行业的重视。
众所周知,高清概念早源自广电行业,高清DVD、EVD和高清电视的问世,极大地推动了高清产业的发展。监视器与电视机属于“近亲”,是同族血脉关系。也因此,监视器先于摄像机和高清存储,较早实现了高清化。
尽管高清视频监控已经成为行业发展趋势,但直到今天,高清视频监控仍然没有自己的标准,而是借鉴广电行业的HDTV标准来划分。
HDTV与采用模拟信号传输的传统电视不同,HDTV采用了数字信号传输。由于HDTV从电视节目的采集、制作到电视节目的传输以及到用户终端的接收全部实现数字化,因此HDTV给我们带来了极高的清晰度,分辨率可达1920×1080,帧率高达60fps。
目前,广电行业高清标准HDTV有三种显示分辨率格式,分别是:720P(1280×720,逐行)、1080i(1920×1080,隔行)和1080P(1920×1080,逐行)。其中P代表英文单词Progressive(逐行),而i代表Interlaced(隔行)。这也是目前高清视频监控行业通用的参考“标准”。
与电视机相比,高清监视器不但要求有较高的图像清晰度和色彩还原度,更要求整机的稳定性。这是因为,监视器通常需要每天24小时、每年365天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。
影响监视器品质的技术因素包括显示效果、对比度、色彩还原度、拼接缝宽窄、可视角度、亮度等等。
高清显示离不开液晶屏与VGA高清采集卡的完美结合。高清VGA采集卡是视频采集卡,VGA高清采集卡能够同任何拼接大屏幕卡配合使用,配合VGA信号采集卡以及其它多种多屏图形处理显示产品,可以用于各种多屏拼接应用,从而达到很好的视频效果,实现高清画面。VGA高清采集卡已在液晶拼接大屏幕上广泛使用。
随着LCD技术的进步,全高清1920×1080分辨率的电视逐渐普及,之后LED电视机又问世并普及。监视器因为与电视机是“近亲”,因此,LCD和LED技术很快便在监视器行业顺理成章地得到普及和应用。
液晶监视器在一般情况下使用寿命都能达到5万小时以上,分辨率可以轻易做到720P甚至1080P的全高清等级,功率与发热量也相对较小。优良的品质让液晶监视器很快得到市场认可,2011年后液晶监视器成为安防行业炙手可热的产品。
但是需要指出的是,并不是所有的LCD液晶监视器都是高清监视器,低端的LCD液晶监视器,分辨率会低于600线。因此,凡是LCD监视器都是高清监视器,是一个认识上的误区。
在视频监控领域,两百万像素摄像机输出的就是全高清1080P信号,然而常见的LCD监视器中,只有1366×768的高清分辨率,无法实现真正的全高清体验。因此只有采用了全高清面板,配有HDMI接口,才可以实现全高清信号的点对点显示,才能算是高清监视器。
“百万像素”是目前摄像机行业普遍认可的“标准”,也就是720P。但与前端不同的是,在监视器行业,720P一般被称为“标清”,只有达到1080P的显示设备,才被称为高清(业界习惯称为“全高清”)。从这一点可以看出,视频显示设备厂家在高清之路上确实走在的前面,对高清的要求也比较高。
高清视频监控显示设备市场现状
目前安防市场高清监控显示设备以液晶为主,主流监视器清晰度达到1080P,部分设备支持四倍高清甚至更高,主要为22寸-84寸单屏显示和液晶拼接显示。
近年有部分厂商不遗余力地推广等离子超大屏幕高清超高清设备,目前其在安防监控领域市场占有率不是很高,但在视频会议系统等多媒体超大屏幕单屏显示领域应用较多。
据调查,目前监控显示市场主要以液晶显示器为主,传统CRT监视器、电视墙、监视器群组等基本已经彻底步入生命周期的末端,许多厂家已经停止生产,前端面板厂家也都停止生产。目前市场上液晶显示器主流产品包括LCD和LED等。相对来说,LCD显示器清晰度更高,成本相对也低。
据调查,2012年视频监控显示市场LCD显示器监约占79%,LED液晶显示器约占19%,大部分市场仍被LCD液晶显示器占据。2012年,国内LCD显示器销售收入过2亿元的厂家就有10家以上。
LED液晶监视器是LCD监视器的升级换代产品,在LCD监视器高清和优良残影拟制的基础上改进了背光系统,色彩更加逼真,更加节能,寿命更长(从6000小时提高到100000小时)。因此,LED液晶监视器更适合未来高清监控市场需求。与LCD显示器不同的是,在监控行业,LED显示器多以小尺寸应用为主,因而在一定程度上影响了LED显示器的大规模应用,尤其是在大屏拼接市场,不能不说是一个遗憾。
在品牌方面,2012年,国内高清显示设备市场国产品牌约占70%的市场,国外品牌约占有30%,国外品牌主要集中在高端项目应用上。
目前,全球LCD产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。液晶监视器主要元器件是液晶面板,目前液晶面板主要供应商有韩国三星、LG和台湾友达等。
高清拼接大屏近年发展迅猛。大屏拼接主要分为三类,即等离子大屏拼接(PDP)、液晶大屏拼接(LCD)和背投大屏拼接(DLP)。前二者属于平板显示单元拼接系统,后者属于投影单元拼接系统。
DLP是发展较为成熟的技术,而PDP与LCD是新兴的技术。在应用层面,DLP拼接与LCD拼接应用较为广泛,PDP则应用有限。LCD拼接已成为近年市场应用的主流解决方案。
据调查,2012年国内拼接大屏市场规模突破80亿元,三种技术方案市场占有率分别为:LCD拼接38%,DLP拼接50%,PDP拼接9%,剩余3%为其他方案占有。
2012年大屏拼接市场占比
调查显示,近三年,背投DLP拼接技术市场占有率正在呈下降趋势,LCD液晶拼接技术市场占有率正在不断上升。相对来说,PDP等离子拼接大屏价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,不是一般用户能够轻松接受的。因此在一定程度上会影响到其普及应用。
大屏拼接是视频监控行业近年增长较快的应用领域,为显示设备市场带来了巨大的驱动力。液晶拼接大屏幕是由几部分组成,分为液晶拼接单元、处理器、矩阵、接口、操作软件及设计施工方案。目前高清液晶拼接大屏厂商中,既有专业拼接大屏系统厂商,也有近几年涉足拼接大屏系统的传统监视器厂商。指挥调度和视频监控平台成为大屏幕拼接市场的两大主要应用领域,占整体市场销售额的70%以上。
随着近年HD-SDI高清监控的问世和发展,又催生了HD-SDI高清监视器。HD-SDI高清监视器就是以HD-SDI视频接入为主要接口的高清监视器。在监控工程项目中,HD-SDI摄像机一定要接高清HD-SDI监视器,才能实现真正的高清。目前,HD-SDI高清监视器厂家主要集中在深圳。
据调查,目前市场上高清显示设备厂商(或品牌)主要有:三星、松下、索尼、JVC、TCL新技术、长虹、创维群欣、西门子、施耐德(Pelco)、金三立、保千里、深视音、广东石头、CSST、威克特、NPE、佳都、优色、今日视霸、维冠视界等;还有一些专做拼接大屏的厂商,如欧丽安、德浩、世通贝尔、沧龙、华美特、瀚驰、博邦诚、帝艾帝等;还有一些非专业安防监控显示设备厂商,如威创股份、康冠、利亚德等。
目前,国内视频监控高清显示设备生产制造主要集中在深圳、广东(不含深圳)、北京、上海、浙江、江苏等几个地区。其中深圳为集中,约占56%的份额,整个广东省合在一起,约占70%的份额;其他依次是:北京6%,上海5%,浙江5%,江苏4%,其他地区10%。
国内视频监控高清显示设备生产制造区域分布情况
高清视频监控显示设备十大应用领域
高清视频监控显示设备应用领域越来越广泛,如在公安、交通、石油、化工、金融、学校、能源、电力、水利、地质、冶金、电信、医疗、军事等领域都得到了广泛应用。根据调查,近年高清视频监控显示设备应用主要集中在以下十大领域:
一、平安城市。各级公安指挥中心建设以及早期模拟时代建设的指挥中心的升级改选,大都以高清显示设备和高清拼接大屏为主。因此,高清显示设备应用,平安城市排名位,约占18.3%。据调查,省级、市级和有条件的县(区)级公安指挥中心,以高清应用为主,派出所以标清应用为主。
二、智能交通和高速公路管理。智能交通和高速公路安全管理近年对高清视频显示设备的应用量仅次于平安城市,约占13.2%。
三、铁路和轨道交通。近年,我国高铁、地铁和轨道交通建设如火如荼,因此对高清显示设备的需求量快速上升,约占11.6%。
四、城市管理。各级政府应急指挥中心项目建设,也以高清显示设备和拼接大屏为主,这一领域约占5.6%。
五、电力系统。电力行业是近年对高清显示设备需求增长较快的行业之一,目前排名第五,约占5.2%。
其他依次是:六、银行,约占4.6;七、石化、能源和环保行业,约占4.2;八、电信,约占3.5;九、学校,约占3.2;十、司法,约占2.4。这十个领域,约占全部应用市场的71.8%。其他,约占23.1%。
高清视频监控显示设备应用情况
从中可以看出,目前高清视频显示设备需求量、应用多的,还是政府部门和有财力支撑的企事业单位。这表明,尽管近年高清视频显示设备成本和价格下降了不少,但仍然没有达到普及的地步,主要还集中在高端场所。
高清视频监控显示设备未来市场发展走势
经过几年的发展,智能高清已经成为视频监控显示行业发展的主流,支持1080P全高清显示器,正在成为各大监视器厂家追求的目标,并成为许多用户的。
随着高清监控技术的发展,用户对监视器的要求会越来越高。因此,高清显示设备必须紧跟整个高清监控市场发展潮流,不断创新,不断提升性能,才能满足日益增长的高清监控需求。
高清、智能是未来整个视频监控系统的发展方向,对于后端显示设备,液晶监视器的技术发展趋势是:低功耗、环保节能,超轻薄、高对比度,多功能、低成本,无闪烁、全高清显示、画面流畅、视角宽广。视频数据的插帧倍频技术、视频处理、智能运算技术、IPS的硬屏显示全视角技术,甚至安卓技术等,都将在方寸之间得到体现。未来,多功能、多元素将成为监控显示设备的发展方向,市场需求也将呈现多元化、细分化。
预计未来三年内,液晶监视器将会占据整个视频监控显示设备90%以上的市场。
超窄边显示器将继续成为大屏拼接市场受青睐的产品,在超窄边显示器的推动下,大屏拼接显示设备的市场需求将不断扩大,预计未来五年,超窄边液晶拼接市场复合增长率将一直保持在24%左右。
未来几年,大屏拼接市场LCD液晶拼接、DLP背投拼接、PDP等离子拼接三足鼎立格局仍然不会改变。但在三分天下的前提下,各自的市场占有率,肯定会有不小的变化。
不同用户有不同的需求。在目前的高清视频显示设备中,无论是LCD、LED还是HD-SDI,无论是LCD拼接、DLP拼接,还是PDP拼接,相对来说有着明显的市场区分,价格上也有明显的区隔。由于各自都有无法替代的优势,所以在一定时期它们将在市场上共生共存。
有业界专家预测,2015年视频监控显示设备将全面进入高清时代。