• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小米3代配置曝光:Tegra 4/1080p屏

来源:驱动之家
时间:2013-07-08

距离8月16日越来越近,与 小米3 代有关的消息也开始多了起来,而现在又有用户放出了这款手机的基准测试截图。

从曝光的截图可以看出,这款手机的代号MI3,其运行的是Android 4.2.2系统,并且屏幕分辨率达到了1080p级别,搭载的是主频1.81GHz NVIDIA Tegra处理器,由此可以推断它应该就是Tegra 4了。

从小米3代在GFXBench 2.5 Offscreen (1080p) 下取得的成绩是5414(47.9fps),排在它身后的分别是搭载骁龙600(GPU Adreno 320)处理器的原生版HTC One、HTC One、原生版GS4(GT-I9505)等,看来Tegra 4的GPU性能表现还是不错的。

目前多的说法是,小米3代将有两个版本,即骁龙800和Tegra 4,后者主要是用于TD版,而WCDMA和CDMA版本用骁龙800处理器。

对于MI3配置,多数消息显示,其配备的是5寸1080p屏,内置2GB RAM和1300万像素摄像头(前置500万像素),同时提供的是电池容量是3800mAh。

今天有用户放出了所谓小米3的前置面板图,其机身非常修长,而边角显得方正有型,与目前的小米2代迥然不同。












之前曝光的MI3跑分图


























标签 小米3 Tegra4 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻